DOCA0142ZH-10

网页说明

监视和控制 网页

子菜单

网页

描述

断路器

  • 显示来自断路器及其 IO 模块的数据。

  • 允许复位最小值和最大值。

  • 允许控制断路器和 IO 应用程序。

诊断 网页

子菜单

网页

描述

通讯

状态

显示用于解决网络相关问题的诊断数据。

以太网

显示以太网全局统计数据和以太网端口特性的诊断数据。

MODBUS

显示 TCP/IP 和 TCP 端口连接的全局统计数据。

ULP

显示 ULP 端口连接的全局统计数据。

冗余-RSTP 桥接

显示 RSTP 网桥的诊断数据。

冗余-RSTP 端口

显示 RSTP 端口的诊断数据。

SNMP

显示 SNMPV1 代理的诊断数据。

读取设备寄存器

显示设备列表以根据所选设备读取设备寄存器。

IFE

  • 显示 IFE 接口基本信息。

  • 显示 IFE 接口参数和特性。

设备

  • 显示连接至 ULP 端口的 IMU 设备列表。

  • 显示选定设备的维护计数器信息。

  • 显示 IO 模块输入/输出配置。

  • 显示断路器通讯部件的详细信息。

设置 网页

子菜单

网页

描述

常规

日期和时间

手动设置日期和时间,或者使用 NTP 时间源自动设置 IFE 时间,或者配置连接到 IFE 接口的设备以使其时间自动与 IFE 时间同步。

时区

设置当地的时区,并设置夏令时。

首选项

设置数据刷新的 IFE 首选项。

通讯

以太网

设置 Modbus TCP/IP 通讯接口。

IP 配置

设置 IP 参数。

电子邮件服务

设置用于邮件发送的 SMTP 服务器配置。

数据发布

设置数据生成和发布参数。

冗余-RSTP

设置 RSTP 网桥和 RSTP 端口详细信息。

SNMP

设置 SNMPV1 代理参数。

设备

-

  • 设置 IFE 名称。

  • 设置断路器名称和数据记录。

联系信息管理

电子邮件

  • 设置用于事件通知和数据发布的电子邮件地址。

  • 设置要通知的事件。

安全 网页

子菜单

网页

描述

IP 网络服务

-

配置设置并激活 IP 网络服务。

MODBUS TCP/IP 过滤

-

配置可通过 Modbus TCP/IP 访问 IFE 接口的 IP 地址。

证书

-

显示 IFE 证书及其到期日期和有效期。

用户管理

-

管理现有和新添加的用户帐户。

SYSLOG 服务

-

配置 Syslog 服务器地址。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?