IP 网络服务
描述
页允许您设置和激活 IP 网络服务。
具有 Security Administrator 角色的用户能够编辑 IP 网络服务参数。
导航至“IP 网络服务”页
如要查看 页,请单击。
IP 网络服务参数
|
参数 |
描述 |
值 |
|---|---|---|
|
|
允许启用或禁用 Modbus/TCP 服务。 |
缺省设置:已启用 |
|
|
让您能够通过 TLS,然后通过 RBAC 机制在 EPC 软件与 IFE 接口之间建立安全通讯。 注: 建议将其设置为“已启用”。启用安全调试后,如果
EPC 软件连接到 IFE 接口,则用户必须开始使用
EPC 软件重新发现 IFE 接口。
|
缺省设置:已禁用 |
|
让您能够设置安全调试服务器的端口号。 |
设置范围:1-65534 缺省设置:49152 |
|
|
|
让您能够启用或禁用机器对机器服务的安全 Modbus。 注: 机器对机器安全通讯要求使用连接到
IFE 接口的组件来支持安全
Modbus 通讯。
|
缺省设置:已禁用 |
|
让您能够设置安全 Modbus 服务器的端口号。 |
设置范围:1-65534 缺省设置:802 |
|
|
让您能够设置安全 Modbus 服务器的会话数。 |
设置范围:1-8 缺省设置:2 |
|
|
|
让您能够启用或禁用 FTPS 服务器。 |
缺省设置:FTPS 服务器已禁用 |
|
|
让您能够自动启用或禁用 IFE 接口的发现 (DPWS)。 |
缺省设置:已启用 |
|
|
让您能够设置 HTTP/Web 服务器的端口号。 |
设置范围:1-65534 缺省设置:80 |
|
|
允许启用或禁用 HTTPS 服务器并设置 HTTPS 服务器的端口号。 注: 禁用 HTTPS 后,应清除浏览器
cookie,然后再对其重新验证身份。
|
设置范围:1-65534 缺省设置:已启用(值:443) |