时区
描述
页面让您能够设置特定区域的时区。
具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改时区设置。
导航至“时区”页
如要查看页,请单击。
实时时钟
IFE 接口具有实时时钟 (RTC) 功能,可在断电时保持日期和时间。在中间模式下操作时(在此模式下,电池连续工作 4 天,10 年内的工作间隔次数为 45 次),RTC 的预期寿命为 15 年。
在 15 年的寿命期内,在 -25 °C (-13 °F) 至 85 °C (185 °F) 的温度条件下, IFE 接口的晶体公差必须保持为 ±20 ppm(典型)/±150 ppm(最大)。RTC 芯片的时间漂移在 -16 秒/天至 +2 秒/天的范围内变化。电源重置期间,RTC 能够保持日期和时间设置。
时区设置
|
参数 |
描述 |
|---|---|
|
|
让您能够选择特定地区的时区偏移。 |
|
|
启用夏令时。 |
|
|
让您能够设置夏令时的开始时间。 |
|
|
让您能够设置夏令时的结束时间。 |