冗余-RSTP 桥接
描述
页面显示 RSTP 桥的诊断数据。
具有 installer 或 engineer 角色的用户能够更改“诊断”页面设置。
导航至“冗余-RSTP 桥接”页
如要查看页,请单击。
常规参数
|
参数 |
描述 |
|---|---|
|
|
RSTP 功能的状态。它基于相关配置启用或禁用。 |
|
|
此网桥的唯一标识符。它是此设备的 MAC 地址和网桥优先级的组合。 |
|
|
根网桥的唯一标识符。根设备的 MAC 地址和根网桥优先级的组合。 |
|
|
在此网桥与根网桥之间提供最低成本路径的端口的端口号。 注: 对于根网桥,这个值始终为
0。对于其他设备,为
1 或 2。
|
|
|
从此网桥到根网桥的路径的成本。 |
|
|
自上次复位计数器后,此网桥检测到的拓扑更改的总次数。 |
|
单击,可将统计值复位为 0。 如果 IFE 接口关闭或者如果因为配置更改或其他事件导致此接口复位,则所有统计值都将复位为 0。 |
|
配置/学习的参数
|
参数 |
描述 |
|---|---|
|
|
此网桥处配置的问候时间值。 |
|
|
网桥当前使用的实际问候时间。它是根网桥的配置的问候时间。 |
|
|
此网桥处配置的转发延迟值。 |
|
|
网桥当前使用的实际转发延迟。它是根网桥的配置的转发延迟。 |
|
|
此网桥处配置的最大老化时间值。 |
|
|
网桥当前使用的实际最大老化时间。它是根网桥的配置的最大老化时间。 |