简介
概述
用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口(或 IFE 接口)可使带 ComPacT 、PowerPacT 或 MasterPacT 断路器的智能模块单元 (IMU) 连接至 Ethernet 网络。每个断路器都拥有自己的 IFE 接口和相应的 IP 地址。
部件号为 LV434001 的 IFE 接口是用于 ComPacT 、PowerPacT 和 MasterPacT 断路器的 Ethernet 接口。
IFE 接口特色
IFE 接口的主要特色包括:
-
用于简单菊花链式连接的双 10/100 Mbps Ethernet 端口
-
用于发现局域网 (LAN) 上的 IFE 接口的设备配置文件 Web 服务
-
ULP 兼容性,用于交换机中的 IFE 接口的定位
-
ComPacT 、PowerPacT 和 MasterPacT 断路器的 Ethernet 接口
-
嵌入式设置网页
-
嵌入式监视和控制网页
-
嵌入式诊断网页
-
嵌入式安全网页
-
针对连接到 IFE 接口的断路器的内置电子邮件报警通知。
-
用于 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 IEC 61850 接口
-
机器对机器匹配性
-
用户访问网页时所用的基于角色的访问控制 (RBAC)
IFE 固件版本
本指南介绍了用于 IFE 接口的两种不同固件版本的网页:
-
固件版本不低于 005 的 IFE 接口网页,描述了固件版本 005 及更高版本的 IFE 接口网页。
-
固件版本不高于 003 的 IFE 接口网页,描述了固件版本 003 及更低版本的 IFE 接口网页。
IFE 接口支持的协议
IFE 接口支持以下以太网协议:
-
Modbus TCP/IP:Modbus TCP/IP 是一种协议,其在设备与通过 Ethernet 连接提供通讯的 TCP/IP 之间提供客户端/服务器通讯。Modbus TCP/IP 用于通过 TCP 端口 502 在 IFE 接口与其他兼容 Modbus TCP/IP 设备之间交换数据。
-
安全 Modbus TCP/IP:作为一种安全协议,其在设备与通过 Ethernet 连接提供通讯的 TCP/IP 之间提供客户端/服务器通讯。安全 Modbus TCP/IP 用于通过由用户通过 IFE 网页配置的 TCP 端口在 IFE 接口与其他兼容 Modbus TCP/IP 设备之间交换数据。缺省情况下,此协议将被禁用。
-
超文本传输协议 (HTTP):HTTP 是一种通过万维网处理文件和数据的发送的网络协议。它通过 TCP 端口 80 提供 Web 服务器功能。使用 Web 浏览器可以远程配置 IFE 接口并查看诊断数据。
-
安全超文本传输协议 (HTTPS):HTTPS 是标准 Web 传输协议 (HTTP) 的一种变体,通过传输层安全 (TLS) 协议连接对传输数据添加安全层。HTTPS 支持远程用户与 IFE 接口之间的加密通讯和安全连接。
-
安全文件传输协议 (FTPS):FTPS 是标准文件传输协议 (FTP) 的一种变体,通过 TLS 协议连接对传输数据添加安全层。FTPS 支持远程用户与 IFE 接口之间的加密通讯和安全连接。
注: 对于固件版本为 004.006.000 及更高版本的 IFE 接口,使用 FTPS 客户端(如 FileZilla 或 WinSCP)来传输 IEC 61850 配置文件。 -
简单网络管理协议 (SNMP):基于 MIB2 格式,SNMP 能够通过 UDP 端口 161 保存和发送用于网络管理目的的识别性和诊断性信息。
-
快速生成树协议(RSTP EcoStruxure Power Commission 软件):RSTP 是一种确保以太网网络无回路拓扑的网络协议。它是生成树协议的高级版本,是在网桥或交换机内执行的链路层协议。
-
Web 服务设备配置文件 (DPWS):DPWS 定义一组最基本的实现约束条件,以便在资源有限的设备上启用安全的 Web 服务消息传送、发现、描述和事件记录。
-
网络时间协议 (NTP):NTP 是一种网络协议,用于计算机系统之间通过分组交换可变延迟数据网络进行时钟同步。
-
IEC 61850 协议:IEC 61850 是用于子站中的通讯网络和系统的标准。协议是一种标准化通讯方法,设计用于支持由多供应商自描述 IED(智能电子设备)组成的集成系统,这些自描述 IED 通过网络连接到一起以执行实时保护、控制、测量和监控功能。