断路器
描述
页允许:
-
具有任意角色的所有用户监控来自断路器及其 IO 模块的数据。
-
具有 Installer 或 Engineer 角色的用户复位电能测量和需量测量的最小值和最大值。
-
具有 Operator 角色的用户控制断路器和 IO 应用程序。
导航至页面
如要显示页,请单击。
页面布局
|
A |
断路器识别数据 |
|
B |
断路器健康状态 |
|
C |
断路器监视和控制面板 |
|
D |
测量结果或 IO 详细信息的监控 |
断路器识别数据
断路器通过以下数据识别:
-
额定电流
-
保护类型
-
所连接的 IO 模块数
-
取决于断路器系列的其他数据
断路器健康状态
断路器的健康状态由以下其中一个图标指示:
断路器监视和控制面板
|
A |
抽架中的抽出式断路器位置 |
|
B |
断路器主触点位置 |
|
C |
断路器控制模式和控制状态 |
|
D |
断路器控制选项 |
抽架中的抽出式断路器位置
抽出式断路器在抽架中的位置由以下图标指示:
断路器主触点位置
断路器主触点的位置由以下图标指示:
断路器控制模式
断路器控制模式有:
-
:可以使用网页上的控制选项来远程控制断路器。
-
:网页上的控制选项不可用。断路器通过手动操作本地控制。
断路器控制状态由以下图标指示:
合闸抑制表示 EcoStruxure Power Commission 软件或 IO 模块或远程控制器通过通讯网络禁止了断路器合闸。
断路器控制选项
断路器处于远程控制模式时,以下控制选项可用:
|
控制选项 |
描述 |
|---|---|
|
单击此选项使断路器分闸。 |
|
|
单击此选项使断路器合闸。只有在准备好合闸时,断路器才会合闸。 |
|
|
单击此选项复位 ComPacT NSX 或 PowerPacT H-, J-, and L-frame 断路器。 |
对于每个控制操作:
-
在弹出窗口中显示安全消息。
-
阅读此消息,然后单击,确认操作。
-
单击,取消操作。
-
在弹出窗口中显示操作结果(成功或失败)。
-
Measurements
所显示的测量结果列表取决于断路器的 MicroLogic 的类型。
按以下顺序显示测量结果:
-
包含最小值和最大值的实时测量结果 对于断路器,还会显示最小值和最大值的时间戳。
-
电能测量
-
需量测量
电能测量和需量测量的最小值和最大值可以由具有 Installer 或 Engineer 角色的用户复位。
IO 详细信息布局
如果断路器连接到 1 个或 2 个 IO 模块,便会显示 IO 模块详细信息。
|
A |
IO 模块识别数据 |
|
B |
选择的预定义应用程序 |
|
C |
光源和负载控制选项,在选择的预定义应用程序为 4 时可用。 |
选择的预定义应用程序
下表显示了 IO 模块应用程序旋转开关选择的预定义应用程序的编号:
|
应用程序旋转开关位置 |
预定义应用程序 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
抽架管理 |
监控断路器在抽架中的位置。 |
|
2 |
断路器操作 |
通过使用控制模式(本地或远程)以及禁用关闭命令来控制断路器的分闸和合闸。 |
|
3 |
抽架管理与节能维护设置 (ERMS) |
监视断路器在抽架中的位置,监视输入的位置,并控制断路器的 ERMS 模式。 |
|
4 |
光源和负载控制 |
控制光源和负载应用。 |
|
5-8 |
备用 |
– |
|
9 |
自定义 |
使用 IO 模块执行用户定义的应用。 |
有关详细信息,请参阅相关文档中的 IO 模块用户指南。