数据发布
描述
页面让您能够在电子邮件中或 FTP 模式下导出具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改数据发布设置。
导航至“数据发布”页
如要查看
页,请单击 。数据生成设置
设置 |
描述 |
值 |
---|---|---|
|
让您能够选择数据记录的时间间隔。 |
– |
数据发布设置
设置 |
描述 |
---|---|
|
让您能够启用数据发布的导出激活(缺省禁用)。 |
|
让您能够选择使用以下方式数据发布: |
|
让您能够输入 FTP(S) 服务器地址。 |
|
让您能够输入 FTP(S) 端口号。 |
|
让您能够输入 FTP(S) 目录名称。 |
|
让您能够输入用户名。 |
|
让您能够输入密码。 |
|
让您能够选择导出间隔时间: |
|
让您能够选择数据导出时间(缺省时间:00:00)。 |
|
让您能够选择在每周星期几导出数据(缺省:星期日)。 |
|
让您能够选择在每个月的几号导出数据(缺省:每个月的 1 号)。 |
手动导出
单击
按钮,可根据数据发布设置,通过电子邮件或 FTP(S) 手动导出数据。测试 FTP
单击
按钮,可将测试数据导出至 FTP 服务器。