DOCA0142ZH-08

固件更新

描述

对所有固件更新,使用最新版本的 EcoStruxure Power Commission 软件。

IFE 固件的最新版本以及 IFE 网页通过 EcoStruxure Power Commission 软件一次性更新。

有关 IFE 固件版本的更多信息,请参阅 Enerlin'X IFE 接口固件发行说明

注意
数据丢失
  • 在更新固件之前,务必先备份数据日志文件。在更新 IFE 固件时, IFE 接口的数据日志条目可能丢失。
  • 务必备份 IFE 网页“用户帐户”和“电子邮件事件”部分中的数据。
  • 确保在升级固件后,恢复 IFE 网页上的“用户帐户”和“电子邮件事件”配置。
如不遵循这些说明,可能导致数据永久丢失。

在更新了 IMU 中一个设备的固件之后,请使用最新版本的 EcoStruxure Power Commission 软件检查 IMU 设备之间的固件兼容性。固件更新表有助于诊断并识别 IMU 设备之间的所有不兼容问题。此表还就检测到的偏差情况提供了措施建议。

检查 Firmware 版本

您可以使用以下方式找到 IMU 中设备的固件版本:

  • EcoStruxure Power Commission 软件,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

    DOCA0069EN

  • IFE 网页,请参阅以下步骤。

步骤

操作

结果

1

打开网页浏览器并登录 IFE 网页。

打开 IFE 主页。

2

  • 如要检查不低于 004 的 firmware 版本:请转到 诊断 菜单,并在 IFE 页中找到相应的固件版本。

  • 如要检查不高于 003 的 firmware 版本:请转到 诊断 菜单,并在 设备信息 页中找到相应的固件版本。

注: 如果最近已更新 firmware,则按下 F5 刷新网页并更新显示的 firmware 编号。需要重新验证身份,才能访问网页。

确定 IFE 接口的 firmware 版本。

使用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件和网页

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

DOCA0069EN

EcoStruxure Power Commission 软件可在 www.se.com 下载。

本页的QR代码

这有帮助吗?