7RU02-0422-01

Установка даты и времени

Установка даты и времени обеспечивает правильность меток времени для журналов и тенденций.
  1. Нажмите мигающую кнопку .
    Примечание: Пиктограмма часов мигает, указывая на необходимость установки даты и времени.

    Отображается экран ДАТА / ВРЕМЯ.

  2. Установите дата и время с помощью кнопок контекстного меню и .
  3. Нажмите кнопку , чтобы сохранить дату и время.

    Будет отображено сообщение Сохранено.

    Отобразится экран Сводные данные.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?