Señal de fallo de aislamiento corregida (Fallo señ. corr.)
Puede establecer la confirmación de la señal de fallo de aislamiento corregida de acuerdo con el uso de las cargas conectadas al repetidor.
Para facilitar la corrección de fallos de aislamiento, el repetidor de alarma de aislamiento puede reactivarse durante 3 segundos cuando el nivel de aislamiento sube por encima del umbral de configuración. Esto facilita la localización del fallo de aislamiento al utilizar el método consistente en abrir los interruptores uno por uno. Dado que los interruptores pueden estar ubicados lejos del dispositivo, la señal externa le permite identificar y localizar el fallo de aislamiento cuando se trabaja de forma remota.
Los valores permitidos para sus parámetros son ENCENDIDO y APAGADO. El valor predeterminado es APAGADO.
En aquellas configuraciones del sistema en las que el repetidor de alarma de aislamiento está conectado a un dispositivo de señalización externo (por ejemplo, bocinas o indicadores luminosos), los repetidores se devuelven a su posición normal, dependiendo de su configuración, cuando se confirma la alarma de aislamiento.
Señal de fallo de aislamiento corregido establecido en ENCENDIDO