VIGED310022DE-04

Signal für behobenen Isolationsfehler (Sign. Fehlerkorr.)

Sie können die Quittierung des Signals für einen behobenen Isolationsfehler gemäß der am Relais angeschlossenen Lasten einstellen.

Zur Vereinfachung der Behebung von Isolationsfehlern kann das Isolationsalarmrelais für 3 Sekunden erneut aktiviert werden, wenn das Isolationsniveau über den eingerichteten Ansprechwert ansteigt. So kann der Isolationsfehler leichter gefunden werden, wenn die Methode verwendet wird, bei der alle Leistungsschalter der Reihe nach geöffnet werden. Die Leistungsschalter können sich in einiger Entfernung vom Gerät befinden. Daher können Sie mit Hilfe des externen Signals den Isolationsfehler per Fernzugriff identifizieren und verorten.

Die zulässigen Werte für diesen Parameter lauten EIN und AUS. Der Standardwert lautet AUS.

HINWEIS: Dieser Parameter gilt nur, wenn der Parameter Fehlerrel.best (Isolationsalarmrelais-Quittierung) auf EIN eingestellt ist.

Bei Systemkonfigurationen, in denen das Isolationsalarmrelais an einem externen Signalgerät angeschlossen ist (z. B. Hupen oder Leuchten), kehrt das Relais gemäß seiner Einrichtung in seinen normalen Zustand zurück, wenn der Isolationsalarm quittiert wird.

Signal für behobenen Isolationsfehler auf EIN eingestellt

1 Im Stromnetz wird ein Isolationsfehler erkannt.
2 Sobald T (Alarmzeitverzögerung) verstrichen ist, wechselt das Gerät zum Isolationsalarmstatus. Das Isolationsalarmrelais schaltet um und die Alarm-LED leuchtet auf.
3 Drücken Sie auf die Taste , um den Isolationsalarm zu quittieren. Das Isolationsalarmrelais kehrt in seinen ursprünglichen Zustand zurück.
4 Wenn der Isolationsfehler korrigiert wurde, schaltet das Isolationsalarmrelais zur Bestätigung, dass der Isolationsfehler gefunden wurde, für 3 Sekunden um (Beispiel: Die Leistungsschalter werden geöffnet, um den Isolationsfehler zu finden).
5 Das Gerät kehrt in den normalen Zustand zurück.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?