Segnale guasto isolamento corretto (Segnale guasto corr.)
È possibile configurare l'acquisizione del segnale guasto isolamento corretto in base all'uso dei carichi collegati al relè.
Per poter semplificare la correzione del guasto isolamento, il relè allarme isolamento può essere riattivato per 3 secondi quando il livello di isolamento supera la soglia di configurata. Ciò semplifica la localizzazione del guasto di isolamento quando si utilizza il metodo che prevede l'apertura a turno di ciascun interruttore. Poiché gli interruttori possono essere localizzati a una certa distanza dal dispositivo, il segnale esterno consente di individuare e localizzare il guasto di isolamento da remoto.
I valori consentiti per questo parametro sono ON e OFF. Il valore predefinito è OFF.
Nelle configurazioni di sistema nelle quali il relè allarme isolamento è collegato a un dispositivo di segnalazione esterno (ad esempio, sirene o luci), i relè tornano alla posizione normale, a seconda della configurazione, quando l'allarme isolamento viene acquisito.
Segnale guasto isolamento corretto configurato su ON