Sinal de falha de isolação corrigida (Sinal falha corr.)
Você pode definir o reconhecimento do sinal de falha de isolação corrigida de acordo com o uso de cargas conectadas ao relé.
Para facilitar a correção da falha de isolação, o relé do alarme de isolação pode ser reativado por 3 segundos quando o nível de isolação ficar acima do limiar configurado. Isso facilita localizar a falha de isolação ao usar o método que envolve a abertura de cada um dos disjuntores, um por vez. Os disjuntores podem estar localizados a alguma distância do dispositivo; o sinal externo permitirá que você identifique e localize a falha de isolação ao trabalhar remotamente.
Os valores permitidos para esse parâmetro são LIGADO e DESLIGADO. O valor padrão é DESLIGADO.
Em configurações de sistema nas quais o relé do alarme de isolação é conectado a um dispositivo de sinalização externa (por exemplo, buzinas ou faróis), os relés são revertidos para suas posições normais, dependendo da configuração, quando o alarme de isolação é reconhecido.
Sinal de falha de isolação corrigida definido como LIGADO