EIO0000004349_00

Touch-Panel

  HMIFP600TMD HMIFP600WCD
Touch-Panel-Typ Widerstandsfolie (analog) Projiziert kapazitiv mit optimiertem Rauschfilter
Berührungspunkte Mehrfach-Touch (Zweipunkt-Touch) Mehrfach-Touch (Zweipunkt-Touch)
Lebensdauer des Touch-Panels Mindestens 10 Millionen Betätigungen Mindestens 10 Millionen Betätigungen
Touch-Modus Nicht zutreffend

Standard Mode (Standardmodus), Water Detection Mode (Wassererkennungsmodus), Glove Mode (Handschuhmodus)

HINWEIS: Weitere Informationen erhalten Sie unter Touch Mode.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.