EIO0000004349_00

Systemdesign

Dieses Produkt ist ein industrieller PC-Monitor mit einem montierten Touchpanel.
In diesem Abschnitt wird die Systemkonfiguration mit diesem Produkt und den Peripheriegeräten beschrieben.
HINWEIS:
  • Verbinden Sie sowohl die DVI-D- als auch die USB-Schnittstelle (Typ B) dieses Produkts mit dem Host.

  • Nur der HMIFP600TMD verfügt über eine vordere USB-Schnittstelle (Typ A). Um die USB-Schnittstelle (Typ A) verwenden zu können, muss die USB-Schnittstelle (Typ B) mit einem USB-Kabel an einen Host angeschlossen werden.

*1 Empfangen des Bildsignals vom Host.

*2 Senden von Touchpanel-Daten an den Host.

*3 Nur HMIFP600TMD.

*4 Mehr Informationen unter Zubehör.

*5 Informationen zu den unterstützten Typen erhalten Sie von Ihrem regionalen Kundendienst von Schneider Electric.

*6 Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Website.
www.se.com

*7 Vermeiden Sie die Verwendung von Hosts oder Kabeln, die nicht den folgenden Schnittstellenstandards entsprechen. Andernfalls kann es zu Funktionsstörungen kommen.

DVI: Digital Visual Interface Rev.1.0
DP: VESA DisplayPort Standard Version 1, Revision 3 (DP1.3) oder höher
HDMI: High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.0 oder höher
USB: Universal Serial Bus Version 2.0 oder höher

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.