EIO0000004348_00

Écran tactile

  HMIFP600TMD HMIFP600WCD
Type d'écran tactile Film résistif (analogique) Capacitif projeté avec filtre de bruit optimisé
Points d'appui Multipoint (toucher deux points) Multipoint (toucher deux points)
Durée de vie de l'écran tactile 10 million d'appuis ou plus 10 million d'appuis ou plus
Touch mode Sans objet

Standard mode (mode standard), Water detection mode (mode de détection d'eau), Glove mode (mode gant)

NOTE: Pour en savoir plus, consultez Touch Mode.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.