EIO0000004349_00

Vordere USB-Abdeckung

Öffnen der vorderen USB-Abdeckung

Die Front ist für Gehäuse der Schutzklassen IP66F, IP67F, UL 50/50E, Typ 1, Typ 4X (nur für Innenbereich) und Typ 13 ausgelegt. Bei HMIFP600TMD ist die Front bei offener USB-Abdeckung für Gehäuse der Schutzklassen UL 50/50E und Typ 1 ausgelegt.

HINWEIS: IP66F und IP67F sind nicht Bestandteil der UL-Zertifizierung.
VORSICHT
VERLETZUNGSGEFAHR
Achten Sie beim Öffnen der vorderen USB-Abdeckung darauf, nicht Ihre Finger zu verletzen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
BESCHÄDIGTES GEHÄUSE
Üben Sie nicht mehr Drehmoment als angegeben aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  1. Lösen Sie die Schrauben auf der vorderen USB-Abdeckung mit einem Schraubendreher.
    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,5 N•m (4,4 lb-in).
  2. Die USB-Schnittstelle kommt zum Vorschein, sobald Sie die vordere USB-Abdeckung nach außen ziehen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.