EIO0000004349_00

LED-Anzeigen

Status-LED

Sie können den Status beim Herstellen einer Verbindung zum Host über die USB-Schnittstelle Typ B überprüfen.

Farbe Zustand Beschreibung
Grün EIN In Betrieb
Blinken

Bildschirm ist ausgeschaltet

Orange AN *1 S3, S4, S4 (Hybrid Shutdown)*2, S5
Blinken USB-Kommunikation wird unterbrochen

Orange/Rot*3

Abwechselnd

Fehler System-Monitor

- AUS Gerät ist ausgeschaltet.

*1 Unmittelbar nach dem Ruhezustand oder wenn HORM aktiviert ist, leuchtet die LED an diesem Gerät sofort orange.

*2 S4 (Hybrid Shutdown) ist S5, wenn der Windows®-Schnellstart aktiviert ist.

*3 Funktioniert nur, wenn der Host Harmony P6 ist.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.