Montageverfahren
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
| HINWEIS |
|---|
|
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
Sorgen Sie beim Anbringen oder Entfernen der Halter für die
Schraubmontage dafür, dass dieses Produkt im Ausschnitt stabil
ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
| HINWEIS |
|---|
|
BESCHÄDIGTES
GEHÄUSE
Üben
Sie nicht mehr Drehmoment als angegeben aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
- Überprüfen Sie, ob die Dichtung des sicher in
der dafür vorgesehenen Nut sitzt, die um den Rahmen des Geräts
verläuft.HINWEIS: Verwenden Sie stets die Installationsdichtung, da sie neben ihrer wasserabweisenden Wirkung auch Vibrationen absorbiert. Informationen zum Ersetzen der Installationsdichtung erhalten Sie unter Austauschen der Installationsdichtung.
- Erstellen Sie gemäß der Plattenauschnittmaße für dieses Produkt eine Montageöffnung in der Montageplatte und befestigen Sie das Produkt von vorne in der Platte.
- Stellen Sie sicher, dass die Fallsicherung auf dem Gerät an der Montageplatte befestigt ist.
- Führen Sie die Montagehalter in die Halterungsöffnungen oben, unten, links und rechts ein, und ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher nach und nach abwechselnd diagonal angeordneten Schrauben fest.
GEFAHR