6055-30, Rév. 4

Accessoires

Un chariot élévateur de disjoncteur est requis pour chaque installation avec disjoncteurs empilés sur deux niveaux. Le berceau est élevé et abaissé au moyen d’un système d’entraînement d’auto freinage à crémaillère avec un treuil et un câble métallique. Aucun mécanisme de libération ou de verrouillage n’est nécessaire grâce à la fonctionnalité automatique de l’embrayage de retenue de charge. Tourner la manette dans le sens horaire fait élever le berceau. La rotation de la manette dans le sens antihoraire abaisse le berceau.

REMARQUE: Le chariot élévateur est conçu pour le service des disjoncteurs de type VR. Se reporter aux directives d’utilisations 6055-54 pour comprendre les exigences d’utilisation des chariots élévateurs de type VR pour les services de dispositifs auxiliaires.
DANGER
BASCULEMENT
Vérifier la plaque signalétique du chariot élévateur avant de l’utiliser. Les disjoncteurs classés pour 50 kA et moins nécessitent un chariot élévateur avec une capacité de charge de 363 kg (800 lb) ou plus. Les disjoncteurs classés pour 63 kA nécessitent un chariot élévateur avec une capacité de charge de 431 kg (950 lb).
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Chariot élévateur de disjoncteur

Voir les directives pour l’appareillage de commutation moyenne tension Masterclad de classe 15 kV (6055-30) et le guide d’utilisation pour l’appareillage de commutation en armoire métallique Masterclad de 15 kV résistant aux arcs (6055-52 et 6055-62).

Si l’appareillage de commutation est installé sur un socle surélevé OU si un appareil est installé ou retiré d’une section supérieure, il est nécessaire d’utiliser un chariot élévateur pour installer le disjoncteur de type VR.

Chariot élévateur type

La plateforme du chariot élévateur se lève et s’abaisse à l’aide d’une vis sans fin à freinage automatique et d’un système d’entraînement à pignons avec treuil et câble. Aucun mécanisme de libération ou de verrouillage n’est exigé grâce à la fonctionnalité automatique de l’embrayage de retenue de charge. La rotation de la poignée dans le sens horaire soulève la plateforme du chariot élévateur. La rotation de la poignée dans le sens antihoraire abaisse la plateforme du chariot élévateur.

REMARQUE: Le chariot élévateur est conçu pour le service des disjoncteurs de type VR. Se reporter aux directives d’utilisations 6055-54 pour comprendre les exigences d’utilisation des chariots élévateurs type VR pour les services de dispositifs auxiliaires.
DANGER
RISQUE d’électrocution, d’explosion ou d’arc électrique
  • Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Reportez-vous aux normes NFPA 70E et CAN/CSA Z462.
  • Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Avant d’effectuer l’entretien du dispositif, débranchez toutes les sources d’alimentation électrique. Présumez que tous les circuits sont sous tension tant qu’ils n’ont pas été complètement mis hors tension, mis à la terre, vérifiés et étiquetés. Faites particulièrement attention à l’agencement du système d’alimentation. Tenez compte de toutes les sources d’alimentation. Vérifiez les schémas des connexions extérieures et assurez-vous qu’il n’y a aucune source potentielle de retour d’alimentation.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Pour retirer un disjoncteur de type VR du compartiment de disjoncteur à l’aide du chariot élévateur :

  1. Lire et comprendre toutes les directives avant d’entreprendre des travaux.

  2. Couper toutes les alimentations à l’appareil avant de travailler dessus.

  3. La plateforme du chariot élévateur doit être complètement abaissée.

  4. Positionner le chariot élévateur directement devant le compartiment disjoncteur.

  5. Suivre les instructions fournies dans la section Mécanisme d’embrochage pour ouvrir la porte du compartiment de disjoncteur.

  6. Pousser le chariot élévateur vers l’avant à moins de 10 à 15 cm (4-6 po) de l’armoire.

  7. Soulever la plateforme du chariot élévateur jusqu’à ce que les crochets de la plateforme du chariot élévateur libèrent les loquets de berceau du compartiment de disjoncteur.

  8. Pousser le chariot élévateur vers l’intérieur de l’armoire pour aligner les crochets de la plateforme du chariot élévateur directement au-dessus des loquets de berceau et engager le frein du chariot élévateur.

  9. Abaisser la plateforme du chariot élévateur jusqu’à ce que les crochets du chariot élévateur soient bloqués en position dans les loquets du berceau.

  10. Faire rouler le disjoncteur de type VR sur la plateforme du chariot élévateur.

  11. Veiller à ce que le verrou principal soit correctement enclenché sur le châssis du disjoncteur type VR.

  12. Attacher le câble de sûreté du disjoncteur au trou fourni sur le disjoncteur de type VR.

  13. Soulever la plateforme du chariot élévateur jusqu’à ce que les crochets de la plateforme du chariot élévateur libèrent les loquets de berceau du compartiment de disjoncteur.

  14. Désengager le frein du chariot élévateur et tirer lentement le chariot élévateur dans la direction opposée à l’armoire d’environ sur 10-15 cm (4-6 po).

  15. Engager à nouveau le frein.

  16. Abaisser la plateforme du chariot élévateur.

  17. Désengager le frein du chariot élévateur et éloigner le chariot élévateur de l'armoire de façon à laisser suffisamment de place pour retirer le disjoncteur type VR de la plateforme du chariot élévateur.

  18. S’assurer que la plateforme du chariot élévateur est abaissée jusqu’au sol.

  19. Pour retirer le disjoncteur de type VR du chariot élévateur, débrancher le câble de sûreté du disjoncteur de l’avant du disjoncteur de type VR.

  20. Pousser légèrement le disjoncteur type VR vers l’arrière de la plateforme de chariot élévateur et tirer le levier à l’arrière du berceau tout en faisant rouler le disjoncteur type VR hors de la plateforme de chariot élévateur.

Pour installer un disjoncteur type VR dans le compartiment de disjoncteur à l’aide du chariot élévateur :

  1. Lire et comprendre toutes les directives avant d’entreprendre des travaux.

  2. Couper toutes les alimentations à l’appareil avant de travailler dessus.

  3. La plateforme du chariot élévateur doit être complètement abaissée.

  4. Faire rouler le disjoncteur de type VR sur la plateforme du chariot élévateur.

  5. Veiller à ce que le verrou principal soit correctement enclenché sur le châssis du disjoncteur type VR.

  6. Attacher le câble de sûreté du disjoncteur au trou fourni sur le disjoncteur de type VR.

  7. En gardant la plateforme du chariot élévateur abaissée, positionner le chariot élévateur directement devant le compartiment de disjoncteur.

  8. Suivre les instructions fournies dans la section Installation initiale du disjoncteur pour ouvrir la porte du compartiment de disjoncteur.

  9. Pousser le chariot élévateur vers l’avant à moins de 10-15 cm (4-6 po) de l’armoire et engager le frein du chariot élévateur.

  10. Soulever la plateforme du chariot élévateur jusqu’à ce que les crochets de la plateforme du chariot élévateur libèrent les loquets de berceau du compartiment de disjoncteur.

  11. Désengager le frein du chariot élévateur et pousser le chariot élévateur vers l'intérieur de l'armoire pour aligner les crochets de la plateforme du chariot élévateur directement au-dessus des loquets de berceau et bloquer les roues du chariot élévateur.

  12. Abaisser la plateforme du chariot élévateur jusqu'à ce que les crochets du chariot élévateur soient bloqués en position dans les loquets du berceau et engager le frein du chariot.

  13. Pour retirer le disjoncteur de type VR du chariot élévateur, débrancher le câble de sûreté du disjoncteur de l’avant du disjoncteur de type VR.

  14. Pousser légèrement le disjoncteur de type VR vers l’arrière de la plateforme de chariot élévateur et tirer le levier à l’arrière du berceau tout en faisant rouler le disjoncteur de type VR hors de la plateforme de chariot élévateur dans le compartiment de disjoncteur.

Étiquette 1 – Compatibilité du chariot élévateur – Chariot élévateur standard et version EG&T pour 63 kA

Étiquette 2 – Fonctionnement du chariot élévateur

Boîtier d’essai – en option

Un boîtier d’essai en option à montage mural (voir Boîtier d’essai mural – en option) est fourni lorsqu’il est indiqué dans les spécifications de l’utilisateur. Le boîtier d’essai comprend :

  • un petit boîtier muni d’un interrupteur d’alimentation marche-arrêt à bascule,

  • un voyant blanc d’indication de mise sous tension,

  • un voyant rouge d’indication de disjoncteur fermé,

  • un voyant vert d’indication de disjoncteur ouvert,

  • des boutons-poussoirs OPEN/CLOSE,

  • un câble de 2,4 m (8 pi) avec prise de contrôle secondaire pouvant se brancher directement à la fiche de contrôle du disjoncteur.

REMARQUE: Certaines combinaisons d’accessoires de disjoncteur peuvent ne pas fonctionner avec le boîtier d’essai.

Se reporter aux dessins du client pour les raccordements d’alimentation externe et les exigences nécessaires au coffret. Un bornier est prévu à l’intérieur du coffret d’essai pour ces raccordements.

Boîtier d’essai mural – en option

Dispositifs de m.à.l.t. et d’essai – En option

Deux types de dispositifs de m.à.l.t. et d’essai sont disponibles :

  • Manuel

  • Automatique

Les dispositifs de m.à.l.t. et d’essai sont des dispositifs de sécurité typiquement utilisés pour :

  • la mise à la terre de circuits pendant des périodes d’entretien,

  • les points de raccordement afin d’appliquer une tension pour un essai de tenue diélectrique et de câbles,

  • l’accès aux deux circuits, côté ligne et côté charge, pour l’essai de séquence des phases.

Une description complète, un mode d’emploi et des informations d’entretien sont inclus dans les directives d’utilisation de dispositifs de mise à la terre et d’essai. Pour les instructions spécifiques relatives aux dispositifs de m.à.l.t. et d’essai, voir 6055-34, 6055-37, 6055-38 ou 6055-62.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.