6055-30, Rev. 4

Accesorios

Se requiere un montacargas para el interruptor automático para cada alineación apilada de doble altura. La base se eleva y se baja mediante un sistema de accionamiento de piñón y cremallera autofrenante con cabrestante y cable metálico. No se requiere liberación o bloqueo del trinquete debido a la característica de embrague de retención de carga automática. Al girar el mango en sentido horario, se eleva el contenedor. Al girar el mango en sentido antihorario, se baja el contenedor.

NOTA: El montacargas ha sido diseñado para prestar servicios de mantenimiento a los interruptores automáticos de tipo VR. Consulte el boletín de instrucciones 6055-54 para comprender los requisitos para el uso de montacargas de tipo VR para prestar servicios de mantenimiento a los dispositivos auxiliares.
PELIGRO
CAÍDA
Antes de utilizarlo, verifique la placa de datos del montacargas. Los interruptores automáticos de 50 kA, y de capacidad inferior, requieren un montacargas adecuado para cargar 363 kg (800 lbs) o más. Los interruptores automáticos de 63 kA requieren un montacargas adecuado para cargar 431 kg (950 lbs).
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Montacargas del interruptor automático

Para el Boletín de instrucciones del tablero de fuerza Masterclad de 15 kV de media tensión para interiores de clase 6055-30, guía del usuario del tablero de fuerza resistente al arco Masterclad de 15 kV con revestimiento metálico 6055-52 y 6055-62

Si el tablero de fuerza está instalado en una plataforma elevada O si se está instalando o quitando un dispositivo de una sección superior, se requiere un montacargas para instalar el dispositivo de tipo VR.

Montacargas típico

La plataforma del montacargas se eleva y se baja mediante un sistema de transmisión de tornillo sin fin autofrenante y piñón con un cabrestante y un cable de alambre. No se requiere liberación o bloqueo de trinquete debido a la carga automática; función de embrague de retención. Al girar la palanca en sentido horario, se eleva la plataforma del montacargas. Al girar la palanca en sentido antihorario, se baja la plataforma del montacargas.

NOTA: El montacargas ha sido diseñado para prestar servicios de mantenimiento a los interruptores automáticos de tipo VR. Consulte el boletín de instrucciones 6055-54 para comprender los requisitos para el uso de montacargas de tipo VR para prestar servicios de mantenimiento a los dispositivos auxiliares.
PELIGRO
PELIGRO DE descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas 70E de NFPA y Z462 de CSA.
  • Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo.
  • Antes de hacerle mantenimiento a este dispositivo, desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica. Asuma que todos los circuitos están energizados hasta que hayan sido totalmente desenergizados, probados, puestos a tierra y etiquetados. Preste especial atención al diseño de la red eléctrica. Tome en consideración todas las fuentes de alimentación. Revise los diagramas de interconexión y asegúrese de que no haya fuentes potenciales de alimentación inversa.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Para desmontar un dispositivo de tipo VR del compartimiento del interruptor automático con el montacargas:

  1. Asegúrese de leer detenidamente y comprender estas instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo.

  2. Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo.

  3. Asegúrese de que la plataforma del montacargas esté en su posición más baja.

  4. Coloque el montacargas directamente frente al compartimiento del interruptor automático.

  5. Siga las instrucciones de Mecanismo de inserción/extracción para abrir la puerta del compartimiento del interruptor automático.

  6. Empuje el montacargas hacia adelante a una distancia de 101,6 a 152,4 mm (cuatro a seis pulgadas) del cubículo.

  7. Eleve la plataforma del montacargas hasta que el gancho de la plataforma del montacargas libere la retención de la base del compartimiento del interruptor automático.

  8. Empuje el montacargas hacia el cubículo para alinear el gancho de la plataforma del montacargas directamente sobre los elementos de agarre de la base y aplique el freno al montacargas.

  9. Baje la plataforma del montacargas hasta que el gancho del montacargas se acople a los elementos de agarre de la base.

  10. Haga rodar el dispositivo de tipo VR sobre la plataforma del montacargas.

  11. Asegúrese de que el seguro primario esté correctamente colocado en el marco del dispositivo tipo VR.

  12. Conecte el cable de retención del interruptor automático al agujero provisto en el dispositivo tipo VR.

  13. Eleve la plataforma del montacargas hasta que el gancho de la plataforma del montacargas libere la retención de la base del compartimiento del interruptor automático.

  14. Desbloquee el freno del montacargas la carretilla y jale lentamente de él hacia atrás desde el cubículo aproximadamente de 101,6 a 152,4 mm (cuatro a seis pulgadas).

  15. Vuelva a bloquear el freno.

  16. Baje la plataforma del montacargas.

  17. Desbloquee el freno del montacargas y aléjelo del cubículo, de modo que quede suficiente espacio para retirar el dispositivo tipo VR de la plataforma del montacargas.

  18. Asegúrese de que la plataforma del montacargas esté en su posición más baja, al nivel del piso

  19. Para retirar el dispositivo tipo VR del montacargas, desconecte el cable de retención del interruptor automático de la parte delantera del dispositivo tipo VR.

  20. Empuje el dispositivo tipo VR ligeramente hacia la parte trasera de la plataforma del montacargas y jale la palanca en la parte posterior de la base mientras hace rodar el dispositivo tipo VR fuera de la plataforma del montacargas.

Para instalar un dispositivo tipo VR en el compartimiento del interruptor automático con el montacargas:

  1. Asegúrese de leer detenidamente y comprender estas instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo.

  2. Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo.

  3. Asegúrese de que la plataforma del montacargas esté en su posición más baja.

  4. Haga rodar el dispositivo de tipo VR sobre la plataforma del montacargas.

  5. Asegúrese de que el seguro primario esté correctamente colocado en el marco del dispositivo tipo VR.

  6. Conecte el cable de retención del interruptor automático al agujero provisto en el dispositivo tipo VR.

  7. Con la plataforma del montacargas en su posición más baja, coloque el montacargas directamente frente al compartimiento del interruptor automático.

  8. Siga las instrucciones de Instalación inicial del interruptor automático para abrir la puerta del compartimiento del interruptor automático.

  9. Empuje el montacargas hacia adelante a una distancia de 101,6 a 152,4 mm (cuatro a seis pulgadas) del cubículo y aplique el freno del montacargas.

  10. Eleve la plataforma del montacargas hasta que el gancho de la plataforma del montacargas libere la retención de la base del compartimiento del interruptor automático.

  11. Libere el freno del montacargas y empújelo lentamente hacia el cubículo para alinear el gancho de la plataforma del montacargas directamente sobre los elementos de agarre de la base y bloquee las ruedas del montacargas.

  12. Baje la plataforma del montacargas hasta que el gancho del montacargas esté asegurado en los elementos de agarre de la base y aplique el freno del montacargas.

  13. Para retirar el dispositivo tipo VR del montacargas, desconecte el cable de retención del interruptor automático de la parte delantera del dispositivo tipo VR.

  14. Empuje el dispositivo de tipo VR ligeramente hacia la parte trasera de la plataforma del montacargas y jale la palanca en la parte posterior de la base mientras rueda el dispositivo de tipo VR fuera de la plataforma del montacargas y hacia el compartimiento del interruptor automático.

Etiqueta 1: Compatibilidad del — Montacargas estándar y versión para 63 kA EG&T

Etiqueta 2: Funcionamiento del montacargas

Gabinete de prueba - Opcional

Se suministra un gabinete de pruebas opcional para montaje en la pared (consulte Gabinete de prueba de montaje en la pared (opcional)) cuando se indica en las especificaciones del usuario. El gabinete de prueba consiste en los siguientes elementos:

  • Gabinete pequeño con un interruptor de encendido y apagado.

  • Luz blanca indicadora de encendido.

  • Luz roja indicadora de interruptor automático cerrado.

  • Luz verde indicadora de interruptor automático abierto.

  • Botones pulsadores CLOSE y OPEN.

  • Cable de 2.4 m (8 pies) con un receptáculo de control secundario que se puede enchufar directamente en el enchufe de control del interruptor automático.

NOTA: Algunas combinaciones de accesorios de interruptores automáticos pueden no funcionar con el gabinete de pruebas.

Consulte los dibujos del cliente para conocer los requisitos y las conexiones de alimentación externa necesarios para el gabinete. Se proporciona un bloque de terminales conveniente dentro del gabinete de prueba para estas conexiones.

Gabinete de prueba de montaje en la pared (opcional)

Dispositivo de prueba y tierra - opcional

Hay dos tipos de dispositivos de prueba y de puesta a tierra disponibles:

  • Manual

  • Automático

Los dispositivos de prueba y puesta a tierra son dispositivos que se usan, generalmente, para:

  • Conectar a tierra los circuitos durante los períodos de servicio de mantenimiento.

  • Conectar los puntos de conexión para aplicar tensión a las pruebas de rigidez dieléctrica y las pruebas de cables.

  • Acceder a los circuitos del lado de línea y del lado de carga para la prueba de secuencia de fase.

En el boletín de instrucciones de los dispositivos de prueba y puesta a tierra por separado, encontrará una descripción completa, instrucciones de funcionamiento e información sobre los servicios de mantenimiento. Para obtener instrucciones específicas del dispositivo de prueba y tierra, consulte 6055-34, 6055-37, 6055-38 o 6055-62 según sea necesario.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.