6055-30, Rév. 4

Introduction

Ces directives fournissent des instructions pour la manutention, l’entreposage, l’installation, l’utilisation et l’entretien des appareillages de commutation blindés Masterclad 5–15 kV débrochables pour installation à l’intérieur, qui assurent la distribution électrique moyenne tension. Cet équipement est fabriqué par Schneider Electric. Il est conçu pour une utilisation avec les disjoncteurs type VR débrochables, qui emploient la technologie à vide. La conception permet des configurations de disjoncteurs à un ou deux niveaux sur le dessus et/ou le dessous. Deux composants auxiliaires peuvent être substitués à la place de chaque disjoncteur, notamment : des transformateurs de tension, des transformateurs d’alimentation de commande et des fusibles primaires. Un assemblage d’appareillage de commutation Masterclad typique est indiqué à la Assemblage typique d’appareillage de commutation Masterclad en armoire métallique. Le disjoncteur type VR est illustré à la Disjoncteur type VR – vues avant et arrière.

Assemblage typique d’appareillage de commutation Masterclad en armoire métallique

Disjoncteur type VR – vues avant et arrière

Consulter les directives d’utilisation suivantes pour des renseignements complets sur les accessoires disponibles pour cet appareil :

  • 6055-31 (Disjoncteur à vide VR – 1 200 A et 2 000 A, 50 kA)

  • 6055-33 (Disjoncteur à vide VR – 3 000 A, 50 kA et 1 200 A, 2 000 A et 3 000 A, 63 kA)

  • 6055-34 (Dispositifs manuels de m.à.l.t. et d’essai)

  • 6055-36 (Dispositif d’embrochage électrique VR)

  • 6055-37 (Dispositif de m.à.l.t. et d’essai à commande électrique VR)

  • 6055-38 (Dispositif manuel de m.à.l.t. et d’essai avec interrupteurs sélecteurs)

  • 6055-54 (Chariot élévateur pour disjoncteurs VR)

  • 6055-60 (Appareil d’essai et de m.àl.t. électrique VR)

  • 6055-62B (Addendum pour le mécanisme d’embrochage intégré)

L’assemblage de l’appareillage de commutation (voir Assemblage typique d’appareillage de commutation Masterclad en armoire métallique) est constitué de structures d’acier compartimentées, mises à la terre individuellement. Chaque compartiment est muni de portes, cloisons ou panneaux d’accès amovibles pour isoler les fonctions. Tous les disjoncteurs, transformateurs pour instruments et transformateurs d’alimentation de commande, relais, appareils de mesure et autres composants sont assemblés, câblés et testés à l’usine en tant qu’assemblage.

Normalement, l’installateur n’effectue que les raccordements de commande, de mise à la terre et d’alimentations externes aux bornes fournies et raccorde le câblage et les barres-bus aux sectionneurs d’expédition.

Chaque assemblage est conçu sur mesure, avec des structures standard et des configurations de barres-bus disposées selon les spécifications du client. Les structures sont ensuite combinées avec le disjoncteur et autres composants nécessaires pour le schéma de protection, les fonctions de mesure et le nombre de circuits d’alimentation requis.

Les dessins complets sont fournis au client pour chaque assemblage d’appareillage de commutation Masterclad. Ils comprennent les plans de sol et les élévations, les schémas unifilaires, les nomenclatures, les schémas de contrôle et les schémas de câblage.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.