6055-30, Rev. 4

Introducción

Este boletín de instrucciones contiene las instrucciones para la recepción, el manejo, el almacenamiento, la instalación, la operación y el mantenimiento del tablero de fuerza Masterclad extraíble con revestimiento metálico de 5 a 15 kV para interiores, que suministra distribución de energía de media tensión. Este equipo es fabricado por Schneider Electric. Está diseñado para su uso con interruptores automáticos extraíbles de tipo VR que emplean tecnología de vacío. El diseño admite configuraciones de interruptores automáticos de una y de dos alturas, tanto en la parte superior como en la inferior. Se pueden sustituir dos componentes auxiliares en lugar de cada interruptor automático, incluidos los transformadores de tensión, los transformadores de control de potencia o los fusibles primarios. En Ensamble típico de un tablero de fuerza Masterclad con revestimiento metálico se muestra un ensamble típico del tablero de fuerza Masterclad El interruptor automático de tipo VR se muestra en Interruptor automático de tipo VR - Vistas delanteras y traseras.

Ensamble típico de un tablero de fuerza Masterclad con revestimiento metálico

Interruptor automático de tipo VR - Vistas delanteras y traseras

Consulte estos boletines de instrucciones para obtener información completa sobre los accesorios disponibles para este equipo:

  • 6055-31 (Interruptor automático al vacío de tipo VR de 1200 A y 2000 A, 50 kA)

  • 6055-33 (Interruptor automático al vacío de tipo VR de 3000 A, 50 kA y 1200 A, 2000 A, y 3000 A, 63 kA)

  • 6055-34 (Dispositivos de prueba y tierra manuales)

  • 6055-36 (Dispositivo de inserción/extracción eléctrico de tipo VR)

  • 6055-37 (Dispositivo de prueba y tierra accionado eléctricamente de tipo VR)

  • 6055-38 (Dispositivo de prueba y tierra manual de tipo VR y dispositivo de prueba con selectores)

  • 6055-54 (Montacargas para interruptores automáticos de tipo VR)

  • 6055-60 (Dispositivo de prueba y tierra accionado eléctricamente de tipo VR)

  • 6055-62B (Anexo para mecanismo de inserción/extracción integrado)

El ensamble del tablero de fuerza (vea Ensamble típico de un tablero de fuerza Masterclad con revestimiento metálico) consta de estructuras de acero compartimentadas y puestas a tierra individualmente. Cada compartimiento tiene puertas, barreras y paneles de acceso desmontables para aislar las diferentes funciones de trabajo. Todos los interruptores automáticos, los transformadores de alimentación de control e instrumentos, los relevadores, los medidores y demás componentes se ensamblan, se cablean y se prueban como un ensamble.

Normalmente, el instalador solo realiza el control externo, la puesta a tierra y las conexiones de alimentación en las terminales provistas, y vuelve a conectar el cableado y las barras de distribución en las divisiones de transporte.

Cada montaje se diseña a medida, con estructuras estándar y configuraciones de barras dispuestas según las especificaciones del cliente. A continuación, las estructuras se combinan con el interruptor automático y otros componentes necesarios para el esquema de protección requerido, la medición y el número de alimentadores.

Se suministran planos completos del cliente para cada ensamble del tablero de fuerza Masterclad. Los dibujos incluyen planos de planta y elevaciones, diagramas unifilares, listas de materiales, esquemas de control y diagramas de cableado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.