6055-30, Rev. 4

Puesta en marcha

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN o arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas 70E de NFPA, NOM-029-STPS-2011 o CSA Z462.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar este equipo y hacerle mantenimiento.
  • Realice estas tareas solo después de haber leído y comprendido todas las instrucciones de este boletín.
  • Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él, utilizando un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
  • Antes de realizar inspecciones visuales, pruebas y servicio de mantenimiento al equipo, desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica. Suponga que todos los circuitos están energizados hasta que se hayan desenergizado, probado y etiquetado totalmente. Preste especial atención al diseño de la red eléctrica. Considere todas las fuentes de alimentación, incluida la posibilidad de alimentación inversa.
  • Ponga siempre en práctica los procedimientos de bloqueo y etiquetado según los requisitos de la OSHA.
  • Abra todos los contactos del interruptor automático y del interruptor y descargue todos los resortes antes de realizar tareas de mantenimiento, desconexión o desmontaje de un interruptor automático.
  • Mueva los interruptores automáticos a la posición de desconexión antes de quitar los paneles de acceso trasero.
  • Realice pruebas eléctricas y asegúrese de que no se haya producido ningún cortocircuito durante la instalación, el servicio de mantenimiento o la inspección.
  • Nunca inserte un interruptor automático en un compartimiento para interruptores automáticos que no esté completo y no sea funcional.
  • La disposición completa del ensamble determina si los contactos superiores o inferiores son el lado de la línea; ambos pueden energizarse cuando el interruptor automático se quita del compartimiento. Identifique los contactos del lado de la línea para cada compartimiento del interruptor automático.
  • Desconecte toda la alta tensión al tablero de fuerza antes de acceder al compartimiento de la barra horizontal.
  • No utilice extintores líquidos ni agua cuando se trate de incendios eléctricos. Antes de extinguir incendios dentro del ensamble, asegúrese de que la fuente de alimentación principal esté desconectada y que los interruptores automáticos de alimentación y el principal estén abiertos.
  • Inspeccione detenidamente el área de trabajo y quite las herramientas o los objetos que hayan quedado dentro del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
  • Todas las instrucciones de este boletín fueron escritas asumiendo que el cliente ha tomado todas las medidas descritas antes de realizar servicios de mantenimiento o pruebas.
  • Todo el personal involucrado en la operación de puesta en marcha debe estar completamente familiarizado con la información de este boletín de instrucciones y con los dibujos del cliente provistos antes de trabajar en este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Se puede proporcionar capacitación al personal para la puesta en marcha final. Póngase en contacto con su representante local de ventas de Schneider Electric para obtener información.

Procedimientos preliminares de puesta en marcha

  1. Apague toda la alimentación principal y de control suministrada al equipo.

  2. Vacíe cada compartimiento. Quite todas las piezas sueltas, las herramientas, los elementos de construcción varios y la basura.

  3. Verifique que todas las fundas aislantes estén bien instaladas y correctamente cerradas. Verifique que las conexiones de los cables primarios estén correctamente aisladas.

  4. Verifique que los cables de baja tensión instalados por el cliente con blindaje a tierra se mantengan a 6 pulgadas de distancia de los conductores primarios.

  5. Verifique que el tendido de cables principal esté instalado correctamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en las secciones anteriores.

  6. Reemplace todas las cubiertas de las barras principales y cualquier otra barrera o cubierta que se haya quitado durante la instalación.

  7. Instale las cubiertas posteriores del compartimiento de cables.

  8. Conecte el cargador de batería y las baterías (si las usa) en las barras de control del tablero de fuerza según los dibujos del pedido.

  9. Desbloquee todos los relevadores y siga el cronograma de relevadores. Con un probador de relevadores, verifique las configuraciones y el funcionamiento eléctrico de cada relevador.

  10. Verifique que el transformador de alimentación de control usado tenga los fusibles limitantes de corriente instalados. Saque el cajón hasta la posición de extracción.

Instalación y prueba de interruptores automáticos en la posición TEST/DISCONNECT (prueba/desconectado)

Siga los pasos para instalar y probar el interruptor automático en la posición TEST/DISCONNECT (prueba/desconectar) que se describen en Funcionamiento del interruptor automático.

Funcionamiento

Antes de energizar el equipo (si es necesario, use una fuente de alimentación de control externa):

  1. Inserte un interruptor automático a la vez siguiendo los pasos descritos en Funcionamiento del interruptor automático.

  2. Mientras está en la posición Test/Disconnect, cierre y abra eléctricamente el interruptor automático con el interruptor de control del interruptor automático montado en la puerta. Abra el interruptor automático cerrando temporalmente los contactos de cada relevador protector. Reinicie los relevadores previstos después de cada funcionamiento.

  3. Haga funcionar eléctricamente desde ubicaciones de control remoto y verifique las luces indicadoras remotas.

  4. Haga funcionar todos los bloqueos eléctricos, los esquemas de transferencia, los relevadores de bloqueo y demás funciones de control y asegúrese de que funcionen correctamente.

  5. Quite la fuente temporal de alimentación de baja tensión (si la usa) y realice la conexión permanente de alimentación de baja tensión. Inserte todos los interruptores automáticos en la posición Connected (conectado).

  6. Si en la instalación se incluyen fusibles extraíbles y transformadores de tensión extraíbles, colóquelos en la posición de conectado siguiendo los pasos descritos en Transformador de tensión, transformador de alimentación de control y unidades de fusible extraíbles.

  7. Con un dispositivo de detección de tensión con la capacidad nominal adecuada, vuelva a verificar que la tensión de disparo esté disponible en las terminales de control del interruptor automático en cada compartimiento.

Energización del tablero de fuerza

Para establecer el servicio eléctrico, siga estos pasos:

  1. Energice los circuitos de alta tensión de entrada.

  2. Cierre los interruptores automáticos principales.

  3. Cierre los interruptores automáticos del alimentador.

  4. Energice las cargas una a la vez.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.