0614IB1701

Masterpact MTZ2/MTZ3 设备识别

Masterpact MTZ2/MTZ3 设备可以通过以下方式识别:

  • 设备上的铭牌标签

  • Micrologic X 控制单元上的二维码

  • 设备和抽架上的识别标签

  1. 产品识别标签

  2. 产品检验标签

  3. 附件电压标签

  4. 面板标签

  5. 二维码

Masterpact MTZ2/MTZ3 产品识别标签

图例

说明

说明

A

产品代码

产品代码表示 Masterpact MTZ 断路器或开关的完整配置。产品代码:

  • 在利用 ACE 配置工具完成配置之后,针对每个 Masterpact 设备自动生成此代码。

  • 它出现在发票和交货单据上以及 Masterpact 设备和包装标签上。

B

Schneider Electric 内部识别号

C

设备描述

其中注明以下信息:

  • 范围

  • 额定值

  • 性能级别

  • 极数

  • 控制单元类型

D

认证标志

设备必要认证的标志。

E

设备序列号

Masterpact MTZ2/MTZ3 产品检验标签

  1. 设备序列号 (SN)

  2. 设备测试日期代码

Masterpact MTZ2/MTZ3 附件侧面标签

附件侧面标签列出了设备中已安装的附件,以及需要连接电源的已安装附件的电压。

Masterpact MTZ2/MTZ3 铭牌标签

铭牌标签中包含设备信息,位于设备前罩上。

断路器面板

开关面板

  1. 设备尺寸和额定电流 x100 A

  2. 设备类型符号

  3. 设备类型:断路器或开关

  4. 壳架等级

  5. 频率

  6. 标准

  7. 断续流额定值

  8. 温度额定值

  9. 性能级别

  10. IP 地址标签位置

Masterpact MTZ2/MTZ3 二维码

在使用运行二维码读码器且连接到互联网的智能手机扫描 Micrologic X 控制单元正面的二维码时,会显示 Go2SE 登录页(参见 Go2SE 登录页)。登录页显示设备相关信息,以及菜单列表。

本页的QR代码

这有帮助吗?