DOCA0102ZH-12

Modbus 数据转移 Digital Module

简介

Modbus 旧数据集 Digital ModuleMasterPacT MTZ 断路器提供符合旧格式的数据集。

Modbus 旧数据集 Digital Module 将数据从以 32000 开始的标准格式寄存器转换为以 12000 开始的旧格式寄存器。

注: 标准数据集在转换后依然可用。

Modbus 旧数据集 Digital Module 收集以下信息:

  • 断路器状态

  • 脱扣原因

  • 电流、电压、功率和电能的实时值。

有关更多信息,请参阅 DOCA0105•• MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - Modbus 通讯 - 用户指南

前提条件

Modbus 旧数据集 Digital Module 属于可选 Digital Module,可购买和安装于 MicroLogic X 控制单元上

Modbus 数据转移兼容:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元

  • 固件版本不低于 002.000.000 的 MicroLogic X 控制单元 较早的固件版本需要更新才能兼容

数据可用性

Modbus 旧有数据集可供远程控制器藉由通讯网络通过以下通讯接口使用:

  • IFE Ethernet 接口

  • EIFE Ethernet 接口

  • IFE 服务器

  • IFM Modbus-SL 接口

下表显示了 Digital Module 运行所需的通讯接口的最低固件版本:

通讯接口

部件号

所需最低固件版本

IFE Ethernet 接口

LV434010

003.007.000

LV434001

003.007.000

EIFE Ethernet 接口

003.007.000

IFE 服务器

LV434002

003.007.000

LV434011

003.007.000

IFM Modbus-SL 接口

LV434000

003.001.000

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.