DOCA0102ZH-12

接地故障报警 (ANSI 51N/51G)

简介

接地故障报警和接地漏电报警功能的工作方式与接地故障保护和接地漏电保护相同,它们使用相同的传感器。但它们不受这些保护的影响,具有自己的设置。

接地故障报警基于各相线和中性线电流的总和或外部互感器、外部中性点电流变压器 (ENCT)、电源接地回路 (SGR) 电流互感器通过 MDGF 模块发出的信号。

接地漏电报警功能是一种剩余电流报警,基于通过围绕三根相线或三根相线与中性线的矩形互感器测量的电流。

前提条件

在购买了 ANSI 51N/51G 接地故障报警数字模块并将其安装在 MicroLogic 控制单元 上后,才可获得接地故障报警功能。

接地故障报警功能通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部电源。

接地故障报警功能兼容:

  • 3 极断路器和 4 极断路器

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元

  • 固件版本不低于 002.000.002 的 MicroLogic X 控制单元 较早的固件版本需要更新才能兼容

如果 IFE/EIFEIFM 固件版本与 Digital Module 兼容,则可以通过 IFE/EIFEIFM 通讯接口远程获取来自 Digital Module 的数据。有关更多信息,请参阅通讯接口的固件兼容性

注: 当安装在 MicroLogic 7.0 X 控制单元上时,ANSI 51N/51G 接地故障报警数字模块会激活接地漏电报警。

可使用下列外部互感器:

  • 外部中性线电流互感器 (ENCT):测量中性线上的电流。有关 ENCT 安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NHA14388

  • 电源接地回路保护:包括接地故障保护和变压器中性点至接地的接头附近安装的 SGR 互感器。有关 SGR 互感器安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站: NHA92405

  • 外部矩形互感器:测量剩余电流。有关外部矩形互感器安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站:NVE35468

工作原理

接地故障报警的工作方式与接地故障保护相同,但其结果是生成报警,而不是引起脱扣

设置此功能

MicroLogic 2.0 X3.0 X5.0 X6.0 X 的接地故障报警设置为:

  • Ig 报警模式:启用或禁用接地故障报警

  • Ig 报警:接地故障报警阈值

  • tg 报警:接地故障报警延时

MicroLogic 7.0 X(IEC 标准)的接地漏电报警设置为:

  • IΔn 报警模式:启用或禁用接地漏电报警

  • IΔn 报警:接地漏电报警阈值

  • Δt 报警:接地漏电报警时间延迟

设置方法如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

双重设置功能不适用于接地故障报警功能。在启用了双重设置功能的情况下,无论激活的是集合 A 设置还是集合 B 设置,接地故障报警设置都是相同的。

功能设置

MicroLogic 2.0 X5.0 X6.0 X IEC 标准的接地故障报警设置为:

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

精度

Ig 报警模式

开/关

Ig 报警

A

0.2-1 x In

1

0.2 x In

±10%

tg 报警

1-10

0.1

1

±500 ms

MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X UL standard: 的接地故障报警设置

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

精度

Ig 报警模式

开/关

Ig 报警

A

120-1200

1

120

±10%

tg 报警

1-10

0.1

1

±500 ms

MicroLogic 7.0 X IEC 标准的接地漏电报警设置

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

精度

IΔn 报警模式

开/关

IΔn 报警

A

0.5-22

0.1

0.5

符合 IEC 60947-2 附录 B

Δt 报警

1-10

0.1

1

±2%

注: 为了区分接地漏电报警与接地漏电故障,建议将接地漏电报警阈值设置为低于接地漏电故障阈值的 75%。

预定义事件

此功能为 MicroLogic 2.0 X3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元生成以下预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x050C (1292)

Ig 报警

保护

中等

Ig 报警模式为 OFF 时,不会生成 lg 报警事件。

此功能为 MicroLogic 7.0 X 控制单元生成以下预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x050D (1293)

IΔn 报警

保护

中等

IΔn 报警模式为 OFF 时,不会生成 IΔn 报警事件。

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

建议操作

代码

事件

建议操作

0x050C (1292)

Ig 报警

检查相线/中性线与地线之间的绝缘。

0x050D (1293)

IΔn 报警

检查相线/中性线与地线之间的绝缘。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.