DOCA0102ZH-12

欠压保护 (ANSI 27)

简介

欠压保护 (ANSI 27) 装置不断监测系统电压。如果系统的电压等级超出其接受限制,便可以根据欠压保护装置提供的信息,采取相应的操作,恢复系统的良好运行。

欠压保护装置提供的信息可用来根据需要生成报警和断路器脱扣。通过对线电压和相电压的持续监测,可以在异常或者关键情况(如负载减载、电源切换以及发电机紧急启动)下采取适当措施,保障系统运行。

前提条件

在购买了 ANSI 27/59 - 欠/过压保护数字模块并将其安装在 MicroLogic X 控制单元上后,才可获得欠压保护功能。

欠压保护需要使用外部 24 Vdc 电源。

欠压保护兼容:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元

  • 固件版本不低于 002.000.002 的 MicroLogic X 控制单元较早的固件版本需要更新才能兼容

如果 IFE/EIFEIFM 固件版本与 Digital Module 兼容,则可以通过 IFE/EIFEIFM 通讯接口远程获取来自 Digital Module 的数据。有关更多信息,请参阅通讯接口的固件兼容性

工作原理

ANSI 27-1

ANSI 27-2

欠压保护装置监测三个线电压(V12V23V31)或三个相电压(V1NV2NV3N)。

欠压保护有两种类型:

  • ANSI 27-1:每个电压独立监测。当三个受监测的电压中有一个电压达到阈值 Vmin1 时,便会启动保护。

  • ANSI 27-2:三个电压一起监测。当三个受监测的电压全都达到阈值 Vmin2 时,便会启动保护。

每种类型的欠压保护,ANSI 27-1 和 ANSI 27-2,都可以被禁用。

这两种类型的欠压保护都根据可设置的时间延迟来工作:

  • ANSI 27-1:一旦保护启动,时间延迟 tVmin1 便开始。

  • ANSI 27-2:一旦保护启动,时间延迟 tVmin2 便开始。

欠压保护的工作具有定时限特性。

注: 欠压保护和过压保护都可以选择要监测的电压(线电压或相电压)。不能针对每种类型的保护选择不同的设置。选择针对所有四种保护类型:ANSI 27-1、ANSI 27-2、ANSI 59-1 和 ANSI 59-2

禁止保护

如要禁止欠压保护(ANSI 27-1 或 ANSI 27-2),必须同时满足以下两个条件:

  • 通过将“禁止”参数设置为 ON 来启用对具体保护(ANSI 27-1 或 ANSI 27-2)的禁止。

  • 通过 IO 模块的输入激活了对可选保护的禁止。禁止可选保护功能必须分配给 IO 模块的输入。

有关禁止可选保护的更多信息,请参阅 Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

注: 欠压保护(ANSI 27-1 或 ANSI 27-2)可以分别禁止,也可以一起禁止。

电压测量

对于设置为脱扣模式的欠压保护,必须对电源侧执行电压测量,以便允许断路器合闸。标准情况下,MicroLogic X 电压输入直接连接到断路器底侧的内部拾取电压 (PTI)。因此:

  • 如果断路器为底部馈电型式,则内部拾取电压 (PTI) 适用于欠压保护和断路器合闸。

  • 如果断路器为顶部馈电型式,则需要使用外部电压输入。必须使用外部电压抽头 (PTE) 选项来测量电源侧的电压或使用断路器开闸时强行关闭选项。

针对所有欠/过压保护的设置

在进行其他设置之前,先选择要监测的电压类型:

  • VLL 线电压选择(出厂设置)

  • VLN 相电压选择(仅当连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器时才应选择此设置)

设置方法如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

设置 ANSI 27-1 和 ANSI 27-2 欠压行为参数

对于无 PTE 选项的顶部馈电式断路器,如果欠压保护引起断路器脱扣,则可能难以使断路器再次合闸。这是因为保护装置检测到电压不存在并立即引起脱扣。如要使断路器合闸,可以将欠压行为参数设置为断路器分闸时强行关闭

欠压行为参数,Vmin 行为,有两种设置:

  • 正常:保护功能照常执行

  • 断路器开闸时强行关闭:当达到阈值且断路器处于分闸位置时,禁用欠压保护

设置 ANSI 27-1 保护

单相欠压保护 (ANSI 27-1) 的设置:

  • Vmin1 模式:启用 (ON) 或禁用 (OFF) 单相欠压保护

  • Vmin1 动作:将欠压保护激活的结果设置为脱扣或报警

    • 脱扣:断路器脱扣,并生成三个事件(启动、运行和脱扣)

    • 报警:生成两个事件(启动和运行)

  • Vmin1 禁止:启用 (ON) 要通过 IO 模块禁止的保护

  • Vmin1:单相欠压保护的阈值

  • tVmin1:单相欠压保护的时间延迟

设置方法如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

双重设置功能不适用于单相欠压保护。在启用了双重设置功能的情况下,无论激活的是集合 A 设置还是集合 B 设置,欠压保护设置都是相同的。

设置 ANSI 27-2 保护

全相欠压保护 (ANSI 27-2) 的设置:

  • Vmin2 模式:启用 (ON) 或禁用 (OFF) 全相欠压保护

  • Vmin2 动作:将欠压保护激活的结果设置为脱扣或报警

    • 脱扣:断路器脱扣,并生成三个事件(启动、运行和脱扣)

    • 报警:生成两个事件(启动和运行)

  • Vmin2 禁止:启用 (ON) 要通过 IO 模块禁止的保护

  • Vmin2:全相欠压保护的阈值

  • tVmin2:全相欠压保护的时间延迟

设置方法如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

双重设置功能不适用于全部相的欠压保护。在启用了双重设置功能的情况下,无论激活的是集合 A 设置还是集合 B 设置,欠压保护设置都是相同的。

保护设置

以下为 ANSI 27-1 和 ANSI 27-2 的设置:

类型

设置

单位

设定范围

步骤

出厂设置

精度

ANSI 27 ANSI 59

电压选择

VLL 线电压/ VLN 相电压

VLL 线电压

ANSI 27-1 ANSI 27-2

Vmin 行为

正常/断路器分闸时强行关闭

正常

ANSI 27-1

Vmin1 模式

开/关

熄灭

Vmin1 动作

报警/脱扣

报警

Vmin1 禁止

开/关

熄灭

Vmin1

V

20-1200

1

20

± 2%

tVmin1

s

0-300

0.01

10.00

± 2%,± 20 ms

ANSI 27-2

Vmin2 模式

开/关

熄灭

Vmin2 动作

报警/脱扣

报警

Vmin2 禁止

开/关

熄灭

Vmin2

V

20-1200

1

20

± 2%

tVmin2

s

0-300

0.01

10.00

± 2%,± 20 ms

保护特性

欠压保护的特性:

  • 定时限延迟

  • 瞬时复位时间

  • 滞后:固定为 98%

  • 最短分断时间为 50 ms

  • 在时间延时设置为 0 秒情况下的最长分断时间为 140 ms

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x6410 (25616)

单相欠压脱扣

脱扣

0x6210 (25104)

单相欠压启动

保护

0x6310 (25360)

单相欠压运行

保护

中等

0x642A (25642)

三相全部欠压脱扣

脱扣

0x622A (25130)

三相全部欠压启动

保护

0x632A (25386)

三相全部欠压运行

保护

中等

0x0EF8 (3832)

可选保护通过 IO 禁用

保护

0x0D0C (3340)

IO/CU 配置错误:可选保护禁止

配置

中等

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

保护事件的生成方式如下:

  • 保护启动时,生成启动事件。

  • 保护时间延迟结束时,生成运行事件。

    在禁止了可选保护时,不生成运行事件。

  • 断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。

    在以下情况下,不会生成脱扣事件:

    • 可选保护设为报警模式

    • 抑制了可选保护

建议操作

代码

事件

建议操作

0x6410 (25616)

单相欠压脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

0x642A (25642)

三相全部欠压脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

0x0EF8 (3832)

可选保护通过 IO 禁用

检查与 IO 模块连接的禁止选择开关。

0x0D0C (3340)

IO/CU 配置错误:可选保护禁止

使用 EcoStruxure Power Commission 软件纠正配置错误:

  • 如果希望通过 IO 模块来禁止可选保护,则以“禁止可选保护”分配来连接 IO 模块。

  • 如果不希望通过 IO 模块来禁止可选保护,则不以“禁止可选保护”分配来连接 IO 模块。

复位脱扣事件

有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

  • MasterPacT MTZ1 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.