DOCA0102ZH-12

节能维护设置 (ERMS)

简介

ERMS 功能用于降低保护设置,以便断路器能够在发生电弧故障时尽快脱扣。当通电设备附近有具备相关资质的电气人员时,最大程度缩短故障与脱扣之间的间隔时间,有助于降低人身伤害风险。

ERMS 功能单独定义以下保护功能的参数集:

  • 长延时过流保护

  • 短延时过流保护

  • 瞬时过流保护

  • 接地故障保护

启用了 ERMS 功能后,ERMS 参数集替代:

  • 当前选定的设置(如未启用双重设置)

  • 集合 A 或集合 B(如果启用了双重设置)。在这种情况下,当禁用了 ERMS 功能后,会激活其禁用时所选择的参数集(AB)。

前提条件

在购买了节能维护设置 Digital Module 且将其安装到了 MicroLogic X 控制单元上后,即可使用 ERMS 功能。

如要通过外部选择开关使用 ERMS 功能:

  • 必须安装 ESM ERMS 开关模块,并将其连接到 MicroLogic X 控制单元。

  • MicroLogic X 控制单元必须连接外部 24 Vdc 电源。

ERMS 功能兼容:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元

  • 固件版本不低于 002.000.002 的 MicroLogic X 控制单元 较早的固件版本需要更新才能兼容

如果 IFE/EIFEIFM 固件版本与 Digital Module 兼容,则可以通过 IFE/EIFEIFM 通讯接口远程获取来自 Digital Module 的数据。有关更多信息,请参阅通讯接口的固件兼容性

工作原理

下图举例显示了在启用和禁用了 ERMS 的情况下标准保护功能的脱扣曲线:

N 正常:在禁用了 ERMS 的情况下标准保护功能的脱扣曲线(A 组或 B 组 - 如果启用了双重设置)

R 降低:在启用了 ERMS 的情况下标准保护功能的脱扣曲线

ERMS 功能可以使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)和/或外部选择开关启用。

ERMS 功能已启用的情况下:

  • 位于 MicroLogic X 控制单元正面的蓝色 ERMS LED (A) 亮起

  • 快速查看滚动中断,且以蓝色背光显示已启用 ERMS消息

  • 所有屏幕,报警和脱扣弹出消息除外,都以蓝色背光显示

用例示例

电气系统的运行条件应遵守相应的国家规定(例如,美国 NPFA70E 和欧洲 EN 50110)。这些规定要求在进行任何操作之前先评估电气风险。评估必须指定何时应该实施和启用 ERMS 功能。

电气系统在可能的情况下都应断电。在未关闭和固定配电盘的所有门或面板的情况下,在带电部件附近工作时,可启用 ERMS 功能来减少电弧故障造成的影响。必须针对每种情况执行特定的风险评估,即使在使用 ERMS 功能时也是如此。

下表给出了在配电盘内部或附近的使用用例,在这些情况下建议启用 ERMS 功能。这些建议基于如下假设而提出:

  • ERMS 功能嵌入在所述配电盘供电侧的上游设备中

  • 配电盘只有一个电源。

工作

位置

在配电盘的备用槽中添加设备

配电盘内

热检查

配电盘内

在配电盘内测量读数,需要打开门或面板

配电盘内

使用便携设备进行测量(例如,是否有电压、相位旋转、电能质量)

配电盘内

设备初次加电或再次加电

在电气室中,距配电盘的距离小于 0.3 m (12 in)

使用挂锁或钥匙解锁设备

在电气室中,距配电盘的距离小于 0.3 m (12 in)

设备合闸

在电气室中,距配电盘的距离小于 0.3 m (12 in)

启用 ERMS 功能

注意
断电风险
确保启用前正确配置了 ERMS 保护设置。
如不遵循这些说明,可能因断电导致服务丢失。

ERMS 功能启用方法如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)。

    运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机与 MicroLogic X 控制单元之间存在数字锁定关系。

  • 使用连接到可选 ESM ERMS 开关模块的外部选择开关。

    ESM 模块安装在断路器上,并连接到可被挂锁的外部选择开关。ERMS 功能通过转动外部选择开关来启用。

禁用 ERMS 功能

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
禁用 ERMS 前:
  • 仔细检查工作区域,移除设备中遗留的一切工具和物体。
  • 确保所有人员远离设备,且设备、门和盖均设置到位。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

ERMS 功能必须通过启用了此功能的接口来禁用:

  • 如果此功能通过智能手机启用,则必须也通过同一智能手机禁用。

  • 如果此功能通过连接到 ESM 模块的外部 ERMS 选择器开关启用,则必须也通过此 ERMS 选择器开关禁用。

  • 如果此功能同时通过智能手机和 ERMS 选择器开关两者启用,则必须也通过智能手机和 ERMS 选择器开关两者禁用。

ESM ERMS 开关模块

ESM ERMS 开关模块是可选配的硬件模块。它与可锁定的外部选择开关一起用来启用或禁用 ERMS 功能。

它配备有:

  • 专用于 ERMS 选择器开关的输入,此输入具有以下特性:

    • 输入通电后,ERMS 功能禁用。

    • 输入未通电时,ERMS 功能启用。

  • 用于在 ERMS 功能已启用的情况下激活外部指示灯的输出。

ERMS 的数字锁定功能

在通过智能手机启用了 ERMS 功能时,数字锁定功能可在运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机与 MicroLogic X 控制单元之间建立数字锁定。数字锁定功能确保在通过智能手机启用了 ERMS 功能时,必须通过同一智能手机禁用此功能,且无法被其他智能手机禁用。

强制解锁 ERMS 功能

如果用于启用 ERMS 功能的智能手机不可用或无法运行,则可以发送强制解锁命令来禁用智能手机启用 ERMS 功能。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
强制 ERMS 解锁前:
  • 仔细检查工作区域,移除设备中遗留的一切工具和物体。
  • 确保所有人员远离设备,且设备、门和盖均设置到位。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

要强制进行数字锁定,必须使用运行 EcoStruxure Power Device 应用 和访问 MicroLogic X 控制单元的智能手机。

如果 ERMS 功能被外部选择开关启用,则在发送强制解锁命令后 ERMS 功能将保持启用状态。解锁数字锁定只会禁用智能手机启用 ERMS 功能。

要强制解锁智能手机和 MicroLogic X 控制单元之间的数字锁定,请执行下面的程序。

步骤

操作

1

在运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机上,访问保护菜单以继续执行强制解锁命令。

2

选择 ERMS - 强制解锁

3

选择确认您想要强制解锁 ERMS 启用。

4

输入管理员级密码,按确定继续执行命令。

5

填写强制解锁原因,并按提交

6

阅读智能手机上的信息消息,该消息解释了通过强制解锁数字锁定来禁止 ERMS 功能的潜在风险。

7

我理解表示接受

8

在智能手机上显示的屏幕中做 L 形的滑动,以发送强制解锁命令。

结果:MicroLogic X 控制单元查看管理员级密码并存储所提供的信息。此时将显示一条消息,要求您在 MicroLogic X 控制单元的显示屏上确认操作。

9

在两分钟内,在 MicroLogic X 控制单元上,按下 Y 确认屏幕上显示的强制解锁命令。

注: 如果您在两分钟内没有按下 Y,或者您按下了 N,则强制解锁命令将中断,显示屏幕上的消息将被取消,且所提供的信息将不存储。

10

控制单元启动 15 秒倒计时,倒计时显示在控制单元的显示屏上。在倒计时结束时,控制单元解锁数字锁定。如果外部选择开关没有启用 ERMS 功能,则 ERMS 处于禁用状态。

当强制实施命令成功时,将生成通过智能手机解锁 ERMS 的请求事件。事件与提供的相关信息一起记录在保护历史记录中。

11

智能手机上会显示一条消息,通知用户 ERMS 已被禁用。

注: 如果使用选择开关也启用了 ERMS 功能,则数字锁定解锁,但该功能仍处于启用状态。

配置 ERMS 设置

ERMS 设置配置方法如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件通过 USB 连接进行配置(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

双重设置功能不适用于 ERMS 设置。ERMS 设置与双重设置集合 A 或集合 B 无关,在启用了 ERMS 功能的情况下,替代集合 A 或集合 B

以下 ERMS 设置可用:

设置

单位

设定范围

出厂设置

MicroLogic X 型号

Ir

A

0.4-1 x In

1 x In

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

tr

0.5-24

0.5 s

Isd

A

1.5-10 x Ir

1.5 x Ir

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

tsd

0-0.4

0

Isd

A

1.5-10 x Ir

1.5 x Ir

MicroLogic 2.0 X

Ii

A

1.5-12 x In

1.5 x In

MicroLogic 3.0 X

Ii 脱扣模式

标准/快速

快速

Ii 模式

开/关

ON

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Ii 脱扣模式

标准/快速

快速

Ii

A

2.0-15 x In

2.0 x In

Ig 模式

开/关

ON

MicroLogic 6.0 X IEC 标准

Ig(1)

A

0.2-1 x In

0.2 x In

tg

0-0.4

0

IgIn ≤ 1200 A)(1)

A

0.2-1 x In

0.2 x In

MicroLogic 6.0 X UL 标准

IgIn > 1200 A)

A

500-1200

500

tg

0-0.4

0

(1) 对于 In ≤ 400 A 的情况,Ig 设置范围为 0.3-1 x In(出厂设置:0.3 x In

已启用 ERMS 24 小时以上

要求保护设置处于 ERMS 模式的维护操作通常持续不超过数小时。如果 ERMS 功能已启用 24 小时以上而未被禁用,则会生成相应事件,提醒用户禁用此功能。

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x0C03 (3075)

已启用 ERMS

保护

0x0C02 (3074)

已启用 ERMS 24 小时以上

保护

0x0C04 (3076)

ESM(ERMS 开关模块)自诊断报警

保护

中等

0x0C05 (3077)

ESM(ERMS 开关模块)通讯丢失

保护

中等

0x0C06 (3078)

请求通过智能手机解锁 ERMS

保护

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

建议操作

代码

事件

建议操作

0x0C04 (3076)

ESM(ERMS 开关模块)自诊断报警

计划 ESMERMS 开关模块)。

0x0C05 (3077)

ESM(ERMS 开关模块)通讯丢失

计划 ESMERMS 开关模块)。

0x0C02 (3074)

已启用 ERMS 24 小时以上

通过维护开关或/和 EcoStruxure Power Device“ERMS”禁用 ERMS

0x0C06 (3078)

请求通过智能手机解锁 ERMS

如果用于启用 ERMS 功能的智能手机不可用,则执行 ERMS 强制解锁步骤,以禁用 ERMS 功能。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.