脱扣事件波形捕捉数字模块
简介
脱扣事件波形捕捉 Digital Module 同时包含短波形捕捉和长波形捕捉。
短波形捕捉
在发生所有标准保护功能和可选保护功能引起的脱扣后,短波形捕捉功能记录五个周期的相电流和中心线电流。采样周期为 512 微秒。短波波形捕捉功能记录脱扣事件发生前的四个周期以及脱扣事件发生后的一个周期。
短波形捕捉功能记录以下各项的数字状态:
-
TRIP 事件:断路器脱扣线圈 (MITOP) 的激活
-
SDE:故障脱扣指示触点
-
OPEN:断路器分闸位置
-
ZSI-out 和 ZSI-in:ZSI 信号
每次只能执行一次脱扣事件短波形捕捉。生成的新短波形捕捉数据将替代之前的短波形捕捉数据。
发货时,短波形捕捉功能不可用。在任何标准或可选保护功能引起断路器脱扣后,脱扣事件短波形捕捉功能才可用。不记录 EcoStruxure Power Commission 软件测试运行导致的脱扣。
短波形捕捉数据存储在非易失性存储器中,不需要使用外部 24 Vdc 电源。
短波形捕捉数据为 COMTRADE(暂态数据交换通用格式)文件。请参阅IEEE C37.111 或IEC 60255-24 有关的更多信息,请参阅标准 COMTRADE 文件格式。
长波形捕捉
在发生所有标准保护功能和可选保护功能引起的脱扣后,长波形捕捉功能记录 50 个周期的相电流、中心线电流和相电压。采样周期为 625 微秒。长波形捕捉功能记录脱扣事件发生前的 35 个周期以及脱扣事件发生后的 15 个周期。
长波形捕捉功能记录相关时间延迟结束时 OPERATE 事件的数字状态。
每次能够执行三次脱扣事件长波形捕捉。生成的新长波形捕捉数据将替代最早的新波形捕捉数据。
发货时,长波形捕捉功能不可用。在任何标准或可选保护功能引起断路器脱扣后,脱扣事件长波形捕捉功能才可用。不记录 EcoStruxure Power Commission 软件测试运行导致的脱扣。
长波形捕捉功能需要使用外部 24 Vdc 电源来将波形捕捉数据存储在非易失性存储器中。
长波形捕捉数据为 COMTRADE(暂态数据交换通用格式)文件。请参阅IEEE C37.111 或IEC 60255-24 有关的更多信息,请参阅标准 COMTRADE 文件格式。
前提条件
脱扣事件下的波形捕捉 Digital Module 是可选的 Digital Module,它可以是 购买并安装在 MicroLogic X 控制单元.
前提条件是:
-
智能手机上必须安装 EcoStruxure Power Device 应用。
-
智能手机必须连接到 MicroLogic X 控制单元通过 Bluetooth,或 USB OTG.
-
MicroLogic X 日期和时间必须为最新。
脱扣事件波形捕捉 Digital Module 兼容:
-
IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X 和 7.0 X 控制单元
-
UL 标准的 MicroLogic 3.0 X、5.0 X 和 6.0 X 控制单元
-
短波形捕捉功能适用于固件版本不低于 001.000.000 的 MicroLogic X 控制单元。
-
长波形捕捉功能适用于固件版本不低于 002.000.000 的 MicroLogic X 控制单元。
如果 IFE/EIFE 或 IFM 固件版本与 Digital Module 兼容,则可以通过 IFE/EIFE 或 IFM 通讯接口远程获取来自 Digital Module 的数据。有关更多信息,请参阅通讯接口的固件兼容性。
数据可用性
波形捕捉以下列方式显示:
-
在 EcoStruxure Power Device 应用 通过 Bluetooth,或 USB OTG
-
在 EcoStruxure Power Commission 软件上
波形捕捉数据可在中导出为文件 COMTRADE 格式化 EcoStruxure Power Device 应用 或 EcoStruxure Power Commission 软件,用于 Schneider Electric Wavewin-SE 软件。
波形捕捉文件名格式如下:
-
短波形捕捉:wfctnnnn_MM_DD_YYYY_HH_MM_SS
-
长波形捕捉:long_wfctnnn_MM_DD_YYYY_HH_MM_SS