QGH1336304-05

Descripción general de la pantalla

La pantalla le permite utilizar la central de medida para realizar diferentes tareas, como la configuración de la central, la visualización de pantallas de datos o la realización de restablecimientos.

A Barra de carga analógica
B Pinza de fijación
C Pantalla LED alfanumérica
D Indicadores LED
E Teclas de selección de menús

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?