QGH1336304-05

Consideraciones sobre el recuento de impulsos de energía

El LED de impulsos de energía y las salidas de impulsos de la central de medida son capaces de generar impulsos de energía dentro de los límites siguientes:

Descripción LED de impulsos de energía Salida de impulsos
Frecuencia de impulsos máxima 35 Hz 20 Hz
Constante de impulsos mínima 1 impulso por k_h
Constante de impulsos máxima 9 999 000 impulsos por k_h

La tasa de impulsos depende de la tensión, la intensidad y el factor de potencia de la fuente de señales de entrada, del número de fases y de las relaciones del TT y del TI.

Si “Ptot” es la potencia instantánea (en kW) y “K” es la constante de impulsos (en impulsos por kWh), el periodo de impulsos es:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?