QGH1336304-05

Versión de firmware, modelo y número de serie

Puede comprobar la versión de firmware, el modelo y el número de serie de la central de medida en el panel de la pantalla.
  1. Desde la página Home, utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Maintain.
  2. Pulse OK.
  3. Utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Diag.
  4. Pulse OK.
  5. Todos los indicadores LED de la pantalla de la central de medida se iluminarán.
  6. Pulse la tecla Abajo para visualizar el modelo, el número de serie y la versión del SO y RS, correspondientes a la central de medida.
  7. Pulse la tecla Izquierda para salir de la página Diag.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?