QGH1336304-05

Ölçüm cihazının başlatılması

Ölçüm Cihazının Başlatılması, ölçüm cihazının enerji, güç, talep değerleri ve ölçüm cihazı çalışma zamanlayıcısını silen özel bir komuttur.

Ölçüm cihazını, yapılandırması tamamlandıktan sonra, bir enerji yönetim sistemine eklemeden önce başlatmak sık kullanılan bir uygulamadır.

Ölçüm cihazının tüm ayarlama parametrelerinin yapılandırılmasından sonra farklı ölçüm cihazı ekranlarında gezinin ve gösterilen değerlerin geçerli olduğundan emin olduktan sonra ölçüm cihazı başlatma işlemini gerçekleştirin.

NOTA: Ölçüm cihazı başlatma işlemini ION kurulumu ve güvenli komut arayüzünü kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?