QGH1336304-05

Calidad de energía (PM1130H)

La central de medida proporciona mediciones, registros e informes en tiempo real de la distorsión armónica completa hasta el armónico de orden 15 para todas las entradas de tensión e intensidad (en función de cuál sea la configuración de cableado seleccionada).

Las siguientes mediciones de calidad de energía están disponibles:

  • Distorsión armónica total (porcentaje de THD) de intensidad y tensión (muestra fase a fase o fase a neutro, en función de la configuración de cableado seleccionada).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?