Parámetros de configuración de alarmas digitales
Los controles de ION Setup se muestran entre paréntesis.
| Valor | Opción o intervalo | Descripción |
|---|---|---|
| Activar | Sí (marcada) o No (sin marcar) | Este ajuste habilita o deshabilita la alarma. |
| Prioridad | Alta, Media, Baja, Ninguna | Este ajuste establece la prioridad de alarmas y las opciones de notificación. |
| Umbral de activación (Setpoint Pickup) | Activ, Desact | Utilice este ajuste para controlar el momento de activación de la alarma en función del estado de la entrada digital (Activ o Desact). |
| Retard tmp activc (Delay) | 0 a 999999 | Este ajuste especifica el número de segundos durante los cuales la entrada digital debe permanecer en el estado de activación de alarma antes de que se active la alarma. |
| Retrd tmpo desactvc (Setpoint Dropout Delay) | 0 a 999999 | Este ajuste especifica el número de segundos durante los cuales la entrada digital no debe permanecer en el estado de activación de alarma antes de que se active la alarma. |
| Seleccione salidas digitales (Outputs) |
Ninguno Salida digital D1 Salida digital D2 Salida digital D1 y D2 |
Seleccione la(s) salida(s) digital(es) que desea controlar cuando se active la alarma. |