NHA2778906-13

Nachrüstungseinstellung

Die folgenden Einstellungen sind erforderlich, um den Kommunikationsmodus Retrofit im Messgerät zu aktivieren:
  1. Navigieren Sie zu Maint > Setup.
  2. Geben Sie das Einrichtungspasswort (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie dann auf OK.
  3. Drücken Sie auf Comm. Der Bildschirm „Serial Port“ wird angezeigt.
  4. Drücken Sie auf Edit, um den Parameter Accumulated auszuwählen.
  5. Drücken Sie auf - oder +, um zu Retrofit zu scrollen.
  6. Drücken Sie auf OK, um die Konfiguration Retrofit auszuwählen.
  7. Drücken Sie auf ▲, um zum Einrichtungsbildschirm zurückzukehren.
    HINWEIS: Die vorhandene Konfiguration geht verloren, wenn Sie eine neue Auswahl treffen. Aus diesem Grund wir ein Bestätigungsbildschirm angezeigt.
    • Drücken Sie auf Yes, um die Änderungen zu übernehmen und zum Einrichtungsbildschirm zurückzukehren.

    • Drücken Sie auf No, um die vorhandene Konfiguration beizubehalten und zum Einrichtungsbildschirm zurückzukehren.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.