NHA2778903-12

有效费率控制模式

根据费率模式控制有效费率。

  • 当测量仪设置为命令模式时,有效费率由您的电能管理系统或其它 Modbus 主机所发送的 Modbus 命令来控制。

  • 当测量仪设置为输入模式时,有效费率受数字输入的状态控制。

  • 当测量仪设置为日期时间模式时,有效费率受日期类型、开始和结束时间以及开始和结束日期控制。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?