NHA2778903-12

峰值需量

测量仪记录 kWD、kVARD 和 kVAD 功率(或峰值需量)的峰值(或最大值)。

各个值的峰值是测量仪自上次复位以来的最高平均读数。这些数值记录在测量仪的永久性存储器中。

测量仪还存储出现峰值需量时的日期和时间。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?