NHA2778904-12

Maximum de la valeur moyenne

L’appareil enregistre les valeurs maximales en kWD, kVARD et kVAD (ou « maximum de la valeur moyenne »).

La valeur maximale correspond à la moyenne la plus élevée depuis la dernière réinitialisation. Ces valeurs sont enregistrées dans la mémoire non volatile de l’appareil.

L’appareil mémorise aussi la date et l’heure d’apparition du maximum de la valeur moyenne.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?