NHA2778903-12

设置时钟

利用时钟设置屏幕,您能够设置测量仪的日期和时间。
  1. 导航至维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确定
  3. 导航至时钟.
  4. 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑
  5. 根据需要修改参数,然后按确定
  6. 保存更改。
  7. 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定
  8. 按向上箭头退出。
  9. 保存更改。
    参数

    数值

    说明

    日期 日∕月∕年、月∕日∕年、年∕月∕日 使用屏幕上显示的格式来设置当前日期,其中 DD = 日,MM = 月,YY = 年。
    时间 时:分:秒(24 小时制)、时:分:秒上午或下午 使用 24 小时格式设置当前的 UTC (GMT) 时间。
    表计时间 格林尼治时间、本地 选择 GMT 以显示当前的 UTC(格林尼治标准时区)时间。要显示本地时间,将此参数设置为“本地”,然后使用“GMT 偏差(小时)”显示相应时区的本地时间。

    要使用 ION Setup 配置时钟,请参见 ION Setup 在线帮助或 ION Setup 《Device Configuration Guide》(可以到 www.se.com 下载)中的“PM2000 series meter”主题。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?