NHA2778903-12

设置区域设置

您可以更改区域设置以使用不同的语言本地化测量仪屏幕和显示数据,从而使用本 地标准和惯例。
注: 为了显示与语言设置参数中列出的不同语言,您必须需要使用固件升级过 程将相应的语言文件下载到测量仪中。
  1. 导航至 维护 > 设置。.
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确定。
  3. 导航至人机界面> 区域。.
  4. 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑。
  5. 根据需要修改参数,然后按确定。
  6. 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定。
  7. 按向上箭头退出。
  8. 按是保存更改。

    可以使用显示屏执行的区域设置

    参数

    数值

    说明

    语言

    美国英语、法

    语、西班牙语、

    德语、葡萄牙

    语、中文、俄语

    选择您希望测量仪显示的语言。

    日期格式

    月∕日∕年、

    年∕月∕日、

    日∕月∕年

    设置您希望的日期显示方式,例如,月∕日∕年。

    时间格式

    24 小时制、上

    午∕下午

    设置您希望的时间显示方式, 例如,17:00:00 或 5:00:00 PM。

    人机界面模式 IEC、IEEE 选择用于显示菜单名称或测量仪数据的标准惯例。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?