使用显示屏配置 BACnet/IP 设置

如果需要,可使用测量仪显示屏来配置 BACnet/IP 设置。
  1. 导航到维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  3. 导航到通讯 > BACnet
  4. 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑
  5. 根据需要修改参数,然后按确定
  6. 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定
  7. 按向上箭头退出。

    可使用显示屏来配置的基本 BACnet/IP 设置

    参数 数值 描述

    BACnet 状态

    已启用、已禁用

    启用或禁用 BACnet/IP 与测量仪通讯

    设备 ID

    1 – 4194302

    输入您的 BACnet 网络上的测量仪的 ID。该 ID 在网络上必须是唯一的。

    UDP 端口

    1024 至 65535

    输入测量仪用于 BACnet/IP 通讯的端口。默认为标准的 BACnet/IP 端口 (47808)。

    可使用显示屏来配置的外部设备设置

    参数 数值 描述

    BBMD 状态

    已启用、已禁用

    启用或禁用将测量仪注册为外部设备。

    BBMD IP

    有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。

    如果在网络上使用 BBMD,请输入 BACnet/IP 广播管理设备 (BBMD) 的 IP 地址。

    BBMD 端口

    1024 至 65535

    输入用于与 BBMD 通讯的端口号。默认为标准的 BACnet/IP 端口 (47808)。

    BBMD TTL(秒)

    0 至 65535

    BBMD 在其外部设备表中保留此设备条目的时长(单位为秒)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?