区块间隔需量
对于区块间隔需量方法类型,需要指定测量仪用于需量计算的一段时间间隔(或区块)。
选择∕配置测量仪如何处理该间隔,有下列方法可供选择:
类型 | 描述 |
---|---|
定时滑动区块 | 选择从 1 到 60 分钟的一个间隔(增量为 1 分钟)。如果间隔介于 1 至 15 分钟之间,则需量计算每 15 秒更新一次。如果间隔介于 16 至 60 分钟之间,则需量计算每 60 秒更新一次。测量仪显示最后一个完成间隔的需量值。 |
定时区块 | 选择从 1 到 60 分钟的一个间隔(增量为 1 分钟)。测量仪在各个间隔结束时计算并更新需量。 |
定时滚动区块 | 选择间隔和次间隔。次间隔必须是间隔的均分值(例如,15 分钟间隔分为 3 个 5 分钟的次间隔)。需量在每个次间隔结束时更新。测量仪显示最后一个完成间隔的需量值。 |