EAV15107-ZH11

验证精度测试

下述测试作为测量仪精度测试指南;您的测量仪商店可能会提供特定的测试方法。
危险
电击、爆炸或弧光的危险
  • 请穿戴好人员保护设备 (PPE),并遵守电气操作安全规程。请参考 NFPA 70E、CSA Z462 或其他当地标准。
  • 对设备进行操作或者在设备内操作之前,请关闭该装置和将该装置安装在其内的设备的所有电源。
  • 务必使用额定电压值正确的电压感应设备,以确认所有电源均已关闭。
  • 切勿超过本设备的最大额定值。
  • 检查确保设备电源符合设备电源的规格。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 对装置或设备进行操作之前,请关闭该装置和将该装置安装在其内的设备的所有电源。
  2. 使用额定电压值正确的电压感应设备,以确认所有电源均已关闭。
  3. 将测试电压和电流源连接到参考设备或电能标准。请确保所测试的测量仪的所有电压输入均为并行连接,所有电流输入均为串行连接。
    A 参考设备或电能标准
    B 测试电压和电流源
    C 接受测试的测量仪
  4. 使用以下其中一种方法连接用于为标准输出脉冲计数的控制设备:
    选项 描述
    电能脉冲 LED 将标准测试工作台支架上的红色光传感器对准电能脉冲 LED。
    数字量输出 将测量仪的数字输出连接到标准测试工作台的脉冲计数连接。
    注: 选择要使用的方法时,请注意,电能脉冲 LED 与数字输出的脉冲率限值不同。
  5. 执行验证测试之前,请使用测试设备接通测量仪的电源,并通电至少 30 秒的时间。这样将有助于稳定测量仪的内部电路系统。
  6. 配置验证精度测试的测量仪参数。
  7. 根据为电能脉冲计数选定的方法,配置测量仪的电能脉冲 LED 或其中一项数字输出以执行电能脉冲。设置测量仪的电能脉冲常量,以便与参考测试设备同步。
  8. 针对测试点执行精度验证。将每个测试点运行至少 30 秒的时间,以便使测试工作台设备能够读取足够数量的脉冲。测试点之间应留出 10 秒的停止时间。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?