NNZ9886800FR, rév. 01

Introduction

L'appareillage de commutation blindé d'intérieur moyenne tension SureSeT de marque Square D™ offre des disjoncteurs à vide amovibles EvoPacT de marque Square D™ en construction de deux hauteurs pour une distribution d’alimentation 5/15 kV. Un assemblage typique d’appareillage de commutation SureSeT est montré dans la figure Assemblages typiques d’appareillage de commutation blindé SureSeT Ce manuel d’instructions contient une description et des instructions globales sur la réception, la manutention, l’entreposage, l’installation, le fonctionnement et l’entretien de l’appareillage de commutation SureSeT.

Le disjoncteur EvoPacT est montré dans les figures Vue avant d’un disjoncteur EvoPacT typique et Vue arrière d’un disjoncteur EvoPacT typique. Se reporter à la référence de document Schneider-Electric JYT3013100, Disjoncteur  à vide EvoPacT MV pour des renseignements détaillés.

L'appareillage de commutation SureSeT présente trois caractéristiques de conception :

  • Construction d’une hauteur et de deux hauteurs, avec des disjoncteurs en haut et/ou en bas.

  • L’assemblage de l’appareillage de commutation consiste en structures d’acier compartimentées, mises à la terre individuellement.

  • Chaque compartiment est muni de portes, de cloisons, de couvercles et/ou de panneaux/plaques d’accès amovibles pour isoler les fonctions.

  • Tous les disjoncteurs , transformateurs pour instruments et transformateurs d’alimentation de commande, relais, appareils de mesure et autres composants sont assemblés, câblés et testés en usine en tant qu’assemblage.

  • Normalement, l’installateur n’effectue que les raccordements de contrôle, de m.à.l.t. et d’alimentations externes aux bornes fournies et raccorde le câblage et les barres-bus aux jonctions d’expédition.

Chaque assemblage est conçu sur mesure, avec des structures standard et des configurations de barres-bus disposées selon les spécifications du client. Les structures sont ensuite combinées avec le disjoncteur et autres composants nécessaires pour le schéma de protection, les fonctions de mesure et de commande requises.

Les dessins complets des clients sont fournis par Schneider-Electric pour chaque commande d’appareillage de commutation SureSeT. Ils comprennent des plans et des élévations, les schémas unifilaires, les nomenclatures, les schémas de contrôle et les schémas de câblage.

L’environnement dans lequel cet équipement doit être entreposé, installé et mis en fonctionnement est précisé dans le présent document, notamment dans la section Fiche technique du produit.

Assemblages typiques d’appareillage de commutation blindé SureSeT

A
Tiroir de transformateur d’alimentation de commande (CPT)
F
Mécanisme d’embrochage
B
Tiroir de transformateur de tension (VT)
G
Compartiment de disjoncteur (sans disjoncteur)
C
Compartiment d’instrumentation basse tension
H
Compartiment d’instrumentation basse tension
D
Compartiment de disjoncteur (avec disjoncteur EvoPacT)
I
Compartiment de disjoncteur (sans disjoncteur)
E
Disjoncteur à vide EvoPacT, amovible
   
REMARQUE: Panneaux et/ou portes retirés par souci de clarté.

Vue avant d’un disjoncteur EvoPacT typique

Vue arrière d’un disjoncteur EvoPacT typique

Guides d’utilisation référencés

Pour chaque dispositif ou système référencé dans ce guide d’utilisation, un guide d’utilisation correspondant est disponible. Chaque guide d'utilisation décrit les informations de sécurité, les caractéristiques, les instructions de réception, de manutention et d’entreposage, les procédures de fonctionnement, d’utilisation et d’entretien du dispositif MV correspondant.

REMARQUE: Accéder chacun des guides d’utilisation indiqués dans le tableau en cliquant sur la référence de document.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.