NNZ9886800ES, Rev. 01

Introducción

El tablero de fuerza de media tensión con revestimiento metálico para interiores SureSeT de la marca Square D™ ofrece interruptores automáticos de vacío de extracción EvoPacT de la marca Square D™ en construcción de dos alturas para la distribución de energía de 5/15 kV. En la figura se muestra un ensamble típico de un tablero de fuerza SureSeT Ensambles típicos del tablero de fuerza con revestimiento metálico SureSeT. Este boletín de instrucciones contiene una descripción general e instrucciones para el recibo, la manipulación, el almacenamiento, la instalación, la operación y el mantenimiento del tablero de fuerza SureSeT.

El interruptor automático EvoPacT se muestra en las figuras Vista frontal de un interruptor automático EvoPacT típico y Vista trasera de un interruptor automático EvoPacT típico. Consulte el documento de Schneider Electric número JYT3013100, Interruptor automático MV de vacío EvoPacT para obtener información detallada.

El tablero de fuerza SureSeT contiene las siguientes características de diseño:

  • Construcción de una y dos alturas, con interruptores automáticos en la parte superior o inferior.

  • El ensamble del tablero de fuerza está formado por estructuras de acero compartimentadas y conectadas a tierra individualmente.

  • Cada compartimento tiene puertas, barreras, cubiertas o paneles/placas de acceso extraíbles para aislar las distintas funciones de trabajo.

  • Todos los interruptores automáticos, transformadores de alimentación de control e instrumentos, relevadores, contadores y otros componentes se ensamblan, cablean y prueban como un ensamble en la fábrica.

  • Normalmente, el instalador solo realiza las conexiones externas de control, puesta a tierra y alimentación en las terminales previstas y vuelve a conectar el cableado y las barras colectoras en las divisiones de envío.

Cada ensamble se diseña a medida, con estructuras estándar y configuraciones de barras también dispuestas según las especificaciones del cliente. A continuación, las estructuras se combinan con el interruptor automático y otros componentes necesarios para el esquema de protección, medición y controles requeridos.

Schneider Electric proporciona los planos completos del pedido del cliente para cada tablero de fuerza de SureSeT. Los esquemas incluyen planos de planta y elevaciones, diagramas unifilares, listas de materiales, esquemas de control y diagramas de cableado.

El entorno en el que este equipo se diseñó para almacenarse, instalarse y operarse se especifica a lo largo de este documento, particularmente en la sección Ficha técnica del producto

Ensambles típicos del tablero de fuerza con revestimiento metálico SureSeT

A
Cajón del transformador de alimentación de control (TAC)
F
Mecanismo de inserción/extracción
B
Cajón transformador de tensión (TT)
G
compartimiento de interruptor automático (sin interruptor automático)
C
Compartimento de instrumentación de baja tensión
H
Compartimento de instrumentación de baja tensión
D
Compartimiento de interruptor automático (con interruptor automático EvoPacT)
I
Compartimiento de interruptor automático (sin interruptor automático)
E
Interruptor automático de vacío EvoPacT, extraíble
   
NOTA: Sin paneles ni puertas para mayor claridad

Vista frontal de un interruptor automático EvoPacT típico

Vista trasera de un interruptor automático EvoPacT típico

Guías de usuario de referencia

Hay una guía de usuario correspondiente para cada dispositivo o sistema al que se hace referencia. Cada guía del usuario describe la información de seguridad, las características, instrucciones de recibo/manejo/almacenamiento, funcionamiento, uso y procedimientos de mantenimiento del dispositivo de MT correspondiente.

NOTA: Haga clic en el número de documento para acceder a cualquier guía.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.