NNZ9886800ES, Rev. 01

Accesorios

Esta sección proporciona información sobre los accesorios que se pueden utilizarse con el ensamble SureSeT, como los siguientes:

  • Palanca de carga e inserción/extracción

  • Montacargas SureSeT para el interruptor automático

  • Gabinete de pruebas (opcional)

Manija de carga e inserción/extracción

La palanca de inserción/extracción y carga puede guardarse en sujetadores montados en la hoja final de la sección al final de una alineación. Esta palanca se utiliza para:

  • Colocar y retirar un interruptor automático de la posición de conectado

  • Cargue manualmente los resortes del interruptor automático

  • Coloque y retire un cajón auxiliar de la posición conectada dentro del compartimento auxiliar, si el cajón/compartimento está equipado con un sistema de inserción/extracción

Interruptor automático SureSeT/Montacargas de cajones auxiliares

Esta sección proporciona instrucciones de funcionamiento para el montacargas SureSeT. Este montacargas solo puede utilizarse para los interruptores automáticos EvoPacT de la marca Square D™ y los cajones auxiliares de los equipos de tablero de fuerza SureSeT, lo que incluye:

  • Interruptores automáticos EvoPacT de todas las capacidades

  • Cajones de transformadores de alimentación de control (TAC) para el tablero de fuerza SureSeT

  • Cajones de transformadores de tensión (TT) para el tablero de fuerza SureSeT

NOTA: Se requiere un montacargas para interruptor automático (consulte la figura Montacargas SureSeT) para alinear el tablero de fuerza SureSeT. No utilice otros montacargas con el tablero de fuerza SureSeT.

Montacargas SureSeT

A

Palanca del cabrestante

B

Plataforma

C

Base

D

Posición del operador

El montacargas SureSeT cuenta con un sistema de accionamiento por piñón y de tornillo sin fin autofrenante con cabrestante y cable de acero. No se requiere liberación o bloqueo de trinquete debido a la característica de embrague automático de retención de carga. La plataforma se sube y se baja con la palanca del cabrestante. Al girar la palanca en sentido horario, la plataforma se eleva. Al girar la palanca en sentido antihorario, la plataforma desciende.

NOTA: El montacargas está diseñado para dar servicio a los interruptores automáticos EvoPacT de la marca Square D™ y a los cajones auxiliares (TT/TAC) solo en tableros de fuerza SureSeT. Consulte el documento de Schneider Electric número JYT3013100, Interruptor automático de vacío EvoPacT de media tensión para obtener más formación.

Especificaciones del montacargas

Las especificaciones del montacargas son:

  • Capacidad máxima: 425 lb (193 kg)

  • Altura máxima elevada: 1,93 m (76 in)

Componentes del montacargas

A

Base

F

Cabrestante

K

Gancho frontal: compartimiento de interruptor automático

B

Manija

G

Cable de seguridad: interruptor automático

L

Plataforma

C

Palanca del cabrestante

H

Palanca de desbloqueo automático del pestillo

M

Puntos de fijación del elevador: cajón auxiliar de posición D

D

Almacenamiento de adaptadores auxiliares

I

Gancho de cierre automático: interruptor automático

   
E

Freno de bloqueo de pedal

J

Pasadores de liberación rápida: cajón auxiliar de posición A, B, C

   

Uso del montacargas

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte la norma NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011 o CSA Z462.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación de este equipo antes de trabajar en él o en su interior o de realizar tareas de mantenimiento. Considere que todos los circuitos están bajo tensión hasta que estén completamente desenergizados, probados y etiquetados. Preste especial atención al diseño del sistema de alimentación. Tome en consideración todas las fuentes de alimentación. Compruebe los diagramas de interconexión y asegúrese de que no hay fuentes potenciales de alimentación inversa.
  • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que esté desenergizado.
  • Utilice el montacargas solo después de haber leído y comprendido las instrucciones contenidas en esta guía del usuario, todas las etiquetas del montacargas y otras guías del usuario a las que se hace referencia en este material.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Se necesita un montacargas para insertar o extraer dispositivos en los siguientes lugares (consulte la figura Posiciones de compartimento en una sección):

  • Compartimentos inferior y superior del interruptor automático

  • Compartimentos auxiliares del cajón A, B, C y D

ADVERTENCIA
volcado del montacargas
  • Solo personal calificado debe operar el montacargas. Solo el personal calificado y familiarizado con el montacargas debe realizar los trabajos descritos en estas instrucciones. El personal calificado debe estar capacitado para utilizar el montacargas con el equipo SureSeT y comprender los riesgos que conlleva trabajar con el mismo.
  • Utilice el montacargas solo después de haber leído y comprendido las instrucciones contenidas en esta guía del usuario, todas las etiquetas del montacargas y otras guías del usuario a las que se hace referencia en este material.
  • Comprenda las limitaciones del montacargas y opérelo de forma segura para no causar lesiones al personal. Proteja a los peatones en todo momento.
  • Nunca utilice un montacargas que presente signos de desgaste o daños. Realice una inspección visual del montacargas antes de cada uso. Compruebe si hay condiciones anormales, como soldaduras agrietadas, piezas dañadas, piezas que faltan o piezas sueltas. Inspeccione inmediatamente el montacargas si cree que se ha sometido a una carga anormal o a un choque. Si se han producido daños en el montacargas, retírelo del servicio inmediatamente hasta que se hayan realizado las reparaciones pertinentes.
  • Utilice el montacargas solo para dar servicio a los interruptores automáticos EvoPacT de la marca Square D™ y a los compartimentos de cajones auxiliares en los tableros de fuerza SureSeT.
  • Utilice el montacargas únicamente con los interruptores automáticos y cajones auxiliares EvoPacT de la marca Square D™. Nunca utilice el montacargas con otros dispositivos, objetos, equipos o personal.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.
ADVERTENCIA
volcado del montacargas
  • No utilice el montacargas para levantar más de un dispositivo a la vez.
  • No maneje el montacargas desde ningún otro lugar que no sea la parte trasera del mismo respecto de la posición del operador.
  • No empuje del montacargas desde un costado.
  • No haga modificaciones en el montacargas.
  • No toque el mecanismo de elevación, el cabrestante ni el cable del mismo. Nunca ponga ninguna parte del cuerpo en la estructura base.
  • No toque la plataforma del montacargas durante su elevación o descenso.
  • Mantenga todos los pies alejados de la plataforma del montacargas durante su descenso y desplazamiento.
  • No permita que nadie se sitúe o pase por debajo de la plataforma del montacargas.
  • Baje y suba lentamente la plataforma del montacargas de forma manual utilizando únicamente la palanca del cabrestante.
  • Baje siempre la plataforma del montacargas antes de moverlo.
  • Desplace siempre lentamente el montacargas con la plataforma abajo lo más cerca posible del suelo.
  • Accione el freno de bloqueo de pedal antes de dejar el montacargas sin vigilancia o de mover el interruptor automático o el cajón auxiliar al montacargas.
  • Utilice el freno de bloqueo de pedal solo para mantener el montacargas en la posición deseada sobre una superficie nivelada con el montacargas ya completamente detenido.
  • No deje un montacargas sin vigilancia con la plataforma elevada.
  • Utilice el montacargas solo en superficies lisas, duras y niveladas capaces de sostener la carga.
  • Utilice el montacargas solo en zonas libres de huecos, desagües en el suelo, etc.
  • Utilice el montacargas solo en zonas libres de residuos y líquidos.
  • No utilice el montacargas en rampas o pendientes.
  • Mantenga una distancia de seguridad con el montacargas respecto al borde de las rampas, inclinaciones y plataformas.
  • Confirme siempre que los dos ganchos delanteros del montacargas estén asentados correctamente en las ranuras de los ganchos de la hoja lateral del compartimiento de interruptor automático antes de que se deslice en la plataforma del montacargas.
  • Utilice siempre el gancho de elevación de cable del montacargas en el interruptor automático y verifique que su gancho de seguro automático esté enganchado antes de moverlo.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

Antes de utilizar el montacargas, lea y comprenda las instrucciones contenidas en esta guía del usuario, todo el etiquetado del montacargas y otras guías del usuario a las que se hace referencia en este material. Se debe realizar una inspección visual del montacargas antes de cada uso. Compruebe si hay condiciones anormales, como soldaduras agrietadas, piezas dañadas, piezas que faltan o piezas sueltas. Inspeccione inmediatamente el montacargas si cree que se ha sometido a una carga anormal o a un choque. Si el montacargas ha sufrido daños, póngase en contacto con el representante local de Schneider Electric y póngalo fuera de servicio inmediatamente hasta que se hayan realizado las reparaciones pertinentes.

Desmontar un interruptor automático

Antes de utilizar el montacargas, asegúrese de que:

Para extraer un interruptor automático de su compartimento correspondiente con el montacargas, siga estos pasos (consulte la figura Enganche de la plataforma del montacargas al compartimiento de interruptor automático):

  1. Con las palancas del montacargas, empújelo hacia el compartimiento de interruptor automático de modo que la plataforma del montacargas esté en escuadra con la parte delantera del compartimento.

  2. Eleve la plataforma hasta que los ganchos frontales de cada lado de la plataforma se alineen con las ranuras de los ganchos de las chapas laterales del compartimiento de interruptor automático.

  3. Empuje el montacargas hacia el compartimiento de interruptor automático hasta que los ganchos entren en las ranuras del gancho y los ganchos no toquen las chapas laterales.

  4. Baje la plataforma hasta que los ganchos delanteros queden bien sujetos por las hojas laterales y estos hagan contacto con el borde inferior de las ranuras de los ganchos.

    Enganche de la plataforma del montacargas al compartimiento de interruptor automático

    A

    Ranura para el gancho

    B

    Gancho frontal

  5. Bloquee el montacargas con el freno de bloqueo de pedal.

  6. Tire simultáneamente de las palancas verdes izquierda y derecha ubicadas en la viga del mecanismo de bastidores del interruptor automático hacia el centro del mismo para tirar de las pestañas de bloqueo. Esto desenganchará el interruptor automático de las placas de cierre del compartimento para permitir que se mueva fuera.

  7. Saque el interruptor automático del compartimento correspondiente y colóquelo en el montacargas. La parte delantera y central de la bandeja de soporte del interruptor automático puede utilizarse para ayudar a sacarlo del compartimento.

    NOTA: Al retirar el interruptor automático del compartimento al montacargas, el interruptor automático se abrirá automáticamente, si está cerrado, y se producirá un fuerte ruido al descargarse el resorte. Esta acción se realiza para descargar automáticamente el mecanismo de resorte en caso de que el interruptor automático no se haya abierto o si los resortes del mecanismo no se hayan descargado antes de retirarse. Un interruptor automático equipado con un motor de carga de mecanismo puede realizar automáticamente una función de apertura, cierre y segunda apertura con tres ruidos fuertes separados, ya que el mecanismo del interruptor automático descarga toda la energía almacenada durante su extracción. Para más información sobre la descarga automática por resorte, consulte el apartado Enclavamientos de compartimentos.
  8. Deslice el interruptor automático en el montacargas hasta que se enganche con el gancho de cierre automático.

  9. Fije el cable de seguridad del montacargas suministrado en las dos ranuras de la bandeja frontal del interruptor automático.

    NOTA: Compruebe que tanto el pestillo como el cable estén en su sitio y que el interruptor no pueda desplazarse hacia el tablero de fuerza.
  10. Eleve lentamente la plataforma hasta que libre las ranuras del gancho situadas a cada lado del compartimiento de interruptor automático.

  11. Desbloquee el montacargas con el freno de bloqueo de pedal.

  12. Aleje el montacargas con el interruptor automático del compartimento solo hasta que se salga del compartimento, luego baje la plataforma al suelo.

  13. Para retirar el interruptor automático del montacargas, desconecte el cable de seguridad de la bandeja frontal del interruptor automático.

  14. Empuje el interruptor automático ligeramente hacia la parte posterior de la plataforma y libere el gancho de cierre automático tirando hacia arriba de la palanca situada en el lado derecho de la plataforma.

  15. Mientras sostiene la palanca, empuje el interruptor automático hacia la parte delantera de la plataforma hasta que libre el gancho de cierre automático.

  16. Suelte la palanca y empuje el interruptor automático completamente fuera de la plataforma.

Insertar un interruptor automático

Antes de utilizar el montacargas, asegúrese de que:

Para instalar un interruptor automático en un compartimento de interruptor automático con el montacargas, siga estos pasos (consulte la figura Desenganche de la plataforma del montacargas del compartimiento de interruptor automático):

  1. Bloquee el montacargas con el freno de bloqueo de pedal.

  2. Baje la plataforma del montacargas hasta la superficie en la que se encuentra el interruptor automático y ruédelo sobre el montacargas con la cubierta frontal del interruptor automático mirando hacia la base del montacargas, hasta que se asegure con el gancho de cierre automático.

  3. Fije el cable de seguridad del montacargas suministrado en las dos ranuras de la bandeja frontal del interruptor automático.

  4. Eleve la plataforma hasta que los ganchos frontales de cada lado de la plataforma se alineen con las ranuras de los ganchos de las chapas laterales del compartimiento de interruptor automático.

    Desenganche de la plataforma del montacargas del compartimiento de interruptor automático

    A

    Ranura para el gancho

    B

    Gancho frontal

  5. Desbloquee el montacargas con el freno de bloqueo de pedal.

  6. Empuje el montacargas hacia el compartimiento de interruptor automático hasta que los ganchos delanteros entren en las ranuras del gancho y los ganchos despejen las hojas laterales del interruptor automático.

  7. Baje la plataforma hasta que los ganchos delanteros queden bien sujetos por las hojas laterales y hagan contacto con el borde inferior de las ranuras de los ganchos.

  8. Bloquee el montacargas con el freno de bloqueo de pedal.

  9. Desconecte el cable de seguridad de la bandeja frontal del interruptor automático.

  10. Empuje el interruptor automático ligeramente hacia la parte posterior de la plataforma del montacargas, hacia la base de la misma.

  11. Libere el gancho de cierre automático tirando hacia arriba de la palanca de liberación situada en el lado derecho de la plataforma.

  12. Mientras sostiene la manija de liberación del montacargas hacia arriba, mueva el interruptor automático hacia el compartimiento del mismo hasta que se libere del gancho del pestillo automático.

  13. Tire simultáneamente de las palancas verdes izquierda y derecha de la viga del mecanismo de inserción/extracción del interruptor automático hacia el centro del mismo. Consulte el documento de Schneider Electric número JYT3013100, Interruptor automático de vacío EvoPacT de tensión media para obtener más formación.

    NOTA: Las pestañas de bloqueo del mecanismo de inserción/extracción del interruptor automático deben retraerse manualmente, de esta manera, durante la inserción del interruptor automático en el compartimiento del mismo para evitar interferencias, ya que las pestañas de bloqueo del mecanismo de inserción/extracción no se retraen automáticamente ni se deslizan sobre las placas de cierre del compartimento. Insertar el interruptor automático sin estas pestañas de bloqueo retraídas podría dañar el interruptor automático y/o el tablero de fuerza.
  14. Alinee las ruedas de los carriles de cada lado del interruptor automático con los carriles de posicionamiento montados en las paredes laterales del compartimiento de interruptor automático.

  15. Empuje la viga del mecanismo de inserción/extracción con las palancas retraídas. No presione las cubiertas frontales del interruptor automático ni la parte superior del mismo. Esto podría dañar el interruptor automático o provocar su caída. Tenga cuidado de mover el interruptor automático en línea recta fuera de la plataforma del montacargas hacia el compartimiento de interruptor automático, de modo que cualquier extensión de los lados del mismo (es decir, el pasador de TOC, el rodillo de MOC, el pasador de descarga automática por resorte) no se golpee o se quede atrapada en las hojas laterales del compartimiento de interruptor automático. Consulte el documento de Schneider Electric número JYT3013100, Interruptor automático de vacío EvoPacT de tensión media para obtener más formación.

  16. Introduzca el interruptor automático en el compartimento hasta que la viga del mecanismo de inserción/extracción entre en contacto con las bridas posteriores de las placas de cierre del compartimento montadas en los carriles de posicionamiento izquierdo y derecho.

  17. Suelte las palancas verdes izquierda y derecha y encaje las pestañas de bloqueo de los lados izquierdo y derecho del mecanismo de inserción/extracción del interruptor automático con las ranuras de las placas de cierre del mecanismo de inserción/extracción del compartimento (consulte la figura Pestañas de bloqueo completamente extendidas en las placas de cierre). Compruebe que ambas pestañas de bloqueo del mecanismo de inserción/extracción estén completamente extendidas en estas ranuras de la placa de cierre del compartimento. De lo contrario, no será posible insertar el interruptor, mecánica o eléctricamente. El interruptor automático está ahora colocado en el compartimento en la posición de prueba/desconectado.

    NOTA: Si el interruptor automático no se desliza fácilmente en el compartimiento correspondiente, retírelo. Si es necesario, tire de las palancas de la viga izquierda y derecha para liberar el interruptor automático de la posición de prueba/desconectado. Repita el proceso. Si no se obtienen resultados satisfactorios, póngase en contacto con Schneider Electric.
  18. Una vez colocado el interruptor automático en el compartimento, eleve lentamente la plataforma del montacargas hasta que los ganchos delanteros queden libres de las ranuras de los ganchos en cada lado del compartimento.

  19. Aleje el montacargas del compartimento solo hasta que esté libre del mismo y luego baje la plataforma hasta el suelo.

Desmontar los cajones auxiliares

El compartimento auxiliar contiene dos juegos de carriles para introducir y sacar los cajones auxiliares del compartimento auxiliar. Un conjunto está fijo, mientras que el otro conjunto (los carriles de extensión) se puede mover. Antes de desmontar un cajón auxiliar, asegúrese de que la puerta del compartimento auxiliar esté abierta, que el pestillo automático de la puerta esté activado para mantenerla abierta y que los carriles de extensión estén completamente extendidos (consulte la figura Rieles de extensión en posición totalmente extendida).

Extracción de los cajones auxiliares de los compartimentos A, B y C

Antes de utilizar el montacargas SureSeT para quitar un cajón auxiliar del compartimento A, B o C, lea y comprenda las instrucciones contenidas en esta guía del usuario, todo el etiquetado del montacargas y otras guías del usuario a las que se hace referencia en este material.

ADVERTENCIA
CAÍDA DE OBJETOS
  • Utilice adaptadores y pasadores de liberación rápida para fijar el dispositivo auxiliar a la bandeja.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

Adaptador de elevación para cajones auxiliares

Para extraer un cajón auxiliar del compartimento A, B o C, realice los siguientes pasos:

  1. Desconecte el cajón auxiliar y sáquelo del compartimento auxiliar sobre los carriles de extensión (consulte la figura Rieles de extensión en posición totalmente extendida) según las instrucciones de la sección Funcionamiento del cajón TAC y TT.

  2. Prepare el cajón auxiliar con dos adaptadores de elevación del cajón auxiliar (consulte la figura Cajón auxiliar con adaptador de elevación):

    1. Localice los dos adaptadores de elevación en la zona de almacenamiento situada debajo de las palancas de la base del montacargas SureSeT, situada debajo de las palancas de la base.

    2. Extraiga los dos pasadores de liberación rápida de cada adaptador y retire los adaptadores.

    3. Fije un adaptador de elevación a cada lado del cajón auxiliar deslizando las dos (2) varillas fijas del adaptador en los dos (2) agujeros de los lados del cajón auxiliar (consulte la figura Adaptador de elevación para cajones auxiliares).

      Cajón auxiliar con adaptador de elevación

    A

    Adaptador de elevación

           
  3. Empuje el montacargas hacia el compartimento auxiliar, manteniendo la plataforma del mismo en escuadra con la parte delantera del compartimento auxiliar.

  4. Eleve la plataforma hasta que los laterales de la misma estén alineados con los adaptadores de elevación del cajón auxiliar.

  5. Inserte los cuatro pasadores de liberación rápida en los adaptadores de elevación y bloquéelos para mantener el cajón auxiliar en la plataforma (consulte la figura Cajón auxiliar acoplado a la plataforma del montacargas).

    Cajón auxiliar acoplado a la plataforma del montacargas

    A

    Pasador de liberación rápida

           
  6. Eleve lentamente la plataforma hasta que el cajón auxiliar se retire de los carriles de extensión.

  7. Empuje el montacargas hacia atrás hasta que se vean los carriles extendidos.

  8. Vuelva a introducir los carriles de extensión en el compartimento auxiliar.

  9. Baje la plataforma hasta el suelo y bloquee el montacargas con el freno de bloqueo de pedal.

  10. Utilice un dispositivo de elevación con la clasificación adecuada para mover el cajón auxiliar a una paleta, espacio de trabajo o área de almacenamiento:

    1. Instale una armella en cada uno de los dos agujeros roscados de cada lado del cajón auxiliar (un total de cuatro armellas).

    2. Inserte las correas de elevación en las armellas.

    3. Retire los cuatro pasadores de liberación rápida de los lados de la plataforma.

    4. Levante y mueva el cajón a su ubicación designada.

    5. Retire los adaptadores de elevación del cajón auxiliar y devuelva los adaptadores de elevación a la ubicación de almacenamiento adecuada en el montacargas.

  11. Mueva el montacargas SureSeT a su lugar de almacenamiento.

Extracción de un cajón auxiliar del compartimento D

Antes de utilizar el montacargas para quitar un cajón auxiliar del compartimento D, lea y comprenda las instrucciones contenidas en esta guía del usuario, todo el etiquetado del montacargas y otras guías del usuario a las que se hace referencia en este material.

ADVERTENCIA
CAÍDA DE OBJETOS
  • Utilice la preparación de las correas de levantamiento solo para los cajones auxiliares del compartimento inferior.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

Para extraer un cajón auxiliar del compartimento D, realice los siguientes pasos:

  1. Asegúrese de que no haya puertas abiertas, carriles extendidos o cualquier otra cosa en un compartimento superior que interfiera con la instalación del cajón.

  2. Desconecte el cajón y sáquelo del compartimento auxiliar sobre los carriles de extensión (consulte la figura Rieles de extensión en posición totalmente extendida) según las instrucciones de la sección Funcionamiento del cajón TAC y TT.

  3. Coloque una armella en cada uno de los dos agujeros roscados de cada lado del cajón auxiliar (un total de cuatro armellas).

  4. Fije las correas de levantamiento a la plataforma del montacargas (consulte la figura Correas de levantamiento unidas a la plataforma del montacargas).

    Correas de levantamiento unidas a la plataforma del montacargas

    A

    Correa de levantamiento

           
  5. Eleve la plataforma hasta que haya suficiente espacio vertical entre ella y la parte superior del cajón auxiliar.

  6. Empuje el montacargas hacia el compartimento auxiliar, manteniendo la plataforma en escuadra con la parte delantera del compartimento auxiliar, hasta que la plataforma esté por encima del cajón. Observe la instrumentación de baja tensión montada en la puerta en otros compartimentos y tenga cuidado de no hacer contacto con ello.

  7. Fije los extremos libres de las correas de levantamiento a las cuatro armellas del cajón auxiliar

  8. Eleve lentamente la plataforma del montacargas hasta que el cajón auxiliar se despegue de los carriles de extensión.

    NOTA: No levante el cajón auxiliar a más de 304 mm (12 in.) por encima del suelo.
  9. Empuje el montacargas hacia atrás hasta que se vean los carriles extendidos.

  10. Vuelva a introducir los carriles de extensión en el compartimento auxiliar.

  11. Mueva el cajón auxiliar a una paleta, espacio de trabajo o área de almacenamiento.

  12. Baje lentamente la plataforma del montacargas hasta que el cajón auxiliar esté en su sitio.

  13. Separe las correas de levantamiento del cajón auxiliar y retire las armellas.

  14. Mueva el montacargas SureSeT a su lugar de almacenamiento.

Instalación de cajones auxiliares

El compartimento auxiliar contiene dos juegos de carriles para introducir y sacar los cajones auxiliares del compartimento. Un conjunto está fijo, mientras que el otro conjunto (los carriles de extensión) se puede mover. Antes de instalar un cajón auxiliar, asegúrese de que la puerta del compartimento auxiliar correspondiente esté abierta, que el pestillo automático de la puerta esté activado para mantenerla abierta y que los carriles de extensión estén completamente extendidos (consulte la figura Rieles de extensión en posición totalmente extendida). Todas las demás puertas de sección deben estar bien cerradas durante la instalación de un cajón auxiliar.

Instalación de cajones auxiliares en los compartimentos A, B y C

Antes de utilizar el montacargas SureSeT para instalar un cajón auxiliar en el compartimento A, B o C, lea y comprenda las instrucciones contenidas en esta guía del usuario, todo el etiquetado del montacargas y otras guías del usuario a las que se hace referencia en este material.

Para instalar un cajón auxiliar en el compartimento A, B o C, realice los siguientes pasos:

  1. Asegúrese de que los carriles de extensión de los compartimentos correspondientes estén completamente extendidos.

  2. Prepare el cajón auxiliar con dos adaptadores de elevación del cajón auxiliar (consulte la figura Adaptador de elevación para cajones auxiliares):

    1. Localice los dos adaptadores de elevación en el área de almacenamiento de la base del montacargas SureSeT, situada debajo de las palancas de la base.

    2. Extraiga los dos pasadores de liberación rápida de cada adaptador y retire los adaptadores.

    3. Fije un adaptador a cada lado del cajón auxiliar deslizando las dos (2) varillas fijas del adaptador en los dos (2) agujeros de los lados del cajón auxiliar (consulte la figura Adaptador de elevación para cajones auxiliares).

  3. Mediante un dispositivo de elevación debidamente clasificado y equipado con correas de elevación, realice los siguientes pasos para elevar el cajón auxiliar a la plataforma del montacargas:

    1. Instale una armella en cada uno de los dos agujeros roscados de cada lado del cajón auxiliar (un total de cuatro armellas).

    2. Inserte las correas de elevación en las armellas.

    3. Retire los cuatro pasadores de liberación rápida de los lados de la plataforma.

    4. Levante el cajón auxiliar con adaptadores y colóquelo en las bridas laterales de la plataforma del montacargas, alineando los orificios de la plataforma del montacargas con los orificios de los adaptadores del cajón auxiliar.

    5. Vuelva a insertar y bloquear los cuatro pasadores de liberación rápida en los orificios para mantener el cajón auxiliar en la plataforma (consulte la figura Cajón auxiliar acoplado a la plataforma del montacargas.

      Cajón auxiliar acoplado a la plataforma del montacargas

    6. Quite las correas de elevación de las cuatro armellas.

    7. Quite las cuatro armellas del cajón auxiliar.

  4. Empuje el montacargas hacia el compartimento auxiliar (pero sin sobrepasar los carriles de extensión) de modo que la plataforma del montacargas esté en escuadra con la parte delantera del compartimento auxiliar.

  5. Eleve lentamente la plataforma hasta que los carriles de extensión estén alineados y puedan pasar completamente entre el cajón auxiliar y la plataforma del montacargas.

  6. Empuje el montacargas hacia el compartimento auxiliar hasta que las ruedas del cajón auxiliar se alineen con los carriles.

    AVISO
    carriles de extensión doblados
    Retire los cuatro pasadores de liberación rápida de la plataforma del montacargas justo antes de que el cajón auxiliar descienda completamente sobre los carriles de extensión.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
  7. Baje lentamente la plataforma hasta que las cuatro ruedas del cajón auxiliar hagan contacto inicialmente con los carriles de extensión.

  8. Bloquee el montacargas con el freno de bloqueo de pedal.

  9. Extraiga los cuatro pasadores de liberación rápida (consulte la figura Cómo quitar los pasadores de liberación rápida).

    Cómo quitar los pasadores de liberación rápida

  10. Continúe bajando lentamente la plataforma hasta que el cajón auxiliar esté completamente instalado en los carriles de extensión.

  11. Desbloquee el montacargas con el freno de bloqueo de pedal.

  12. Empuje el montacargas hacia atrás hasta que se libere completamente de los carriles extendidos.

  13. Baje la plataforma hasta el suelo y bloquee el montacargas con el freno de bloqueo de pedal.

  14. Retire los adaptadores de elevación del cajón auxiliar y devuelva los adaptadores de elevación a la ubicación de almacenamiento adecuada en el montacargas.

  15. Deslice el cajón auxiliar en el compartimento hasta la posición de desconectado.

    NOTA: Empuje el cajón, en la zona cercana a la palanca negra, situada en la parte frontal, inferior y central del cajón, para mover el cajón a la posición de desconectado de los carriles de extensión (consulte las figuras Características de los compartimentos y cajones de TAC y Características de los compartimentos y cajones TT).

    Cuando no está instalado un mecanismo de inserción/extracción: La flecha de la placa colocada en el centro y en la parte inferior del cajón debe coincidir con el símbolo de desconectado de la etiqueta situada en el suelo del compartimiento (consulte las figuras Características de los compartimentos y cajones de TAC y Características de los compartimentos y cajones TT.

    Cuando está instalado un mecanismo de inserción/extracción Localice el tornillo de desmontaje del mecanismo de inserción/extracción situado en el centro, en la parte inferior del cajón auxiliar y utilice una herramienta para atornillar el cajón auxiliar en el sistema de inserción/extracción del compartimento (consulte las figuras Características de los compartimentos y cajones de TAC y Características de los compartimentos y cajones TT, además de la tabla Valor del par de apriete de los tornillos del tablero de fuerza).

    El cajón auxiliar está ahora listo para otros procedimientos de funcionamiento e instalación. Para obtener más información, consulte las secciones Funcionamiento del cajón TAC y TT y Instalación de cajones TAC y TT.

  16. Empuje los carriles de extensión por completo en el compartimento.

  17. Mueva el montacargas SureSeT a su lugar de almacenamiento.

Instalación de un cajón auxiliar en el compartimento D

Antes de utilizar el montacargas para instalar un cajón auxiliar en el compartimento D, lea y comprenda las instrucciones contenidas en esta guía del usuario, todo el etiquetado del montacargas y otras guías del usuario a las que se hace referencia en este material.

Para instalar un cajón auxiliar en el compartimento D, realice los siguientes pasos:

  1. Asegúrese de que no haya puertas abiertas, carriles extendidos o cualquier otra cosa en un compartimento superior que interfiera con la instalación del cajón auxiliar en el compartimento inferior.

  2. Asegúrese de que los carriles de extensión del compartimento más bajo (posición auxiliar D) estén completamente extendidos.

  3. Instale una armella en cada uno de los dos agujeros roscados de cada lado del cajón auxiliar (un total de cuatro armellas).

  4. Fije las correas de levantamiento a la plataforma del montacargas SureSeT (consulte la figura Correas de levantamiento unidas a la plataforma del montacargas).

  5. Eleve la plataforma hasta que haya suficiente espacio vertical entre ella y la parte superior del cajón auxiliar.

  6. Empuje el montacargas hacia el cajón auxiliar, manteniendo la plataforma en escuadra con la parte delantera del compartimento auxiliar, hasta que la plataforma esté por encima del cajón.

  7. Fije los extremos libres de las correas de levantamiento a las armellas del cajón auxiliar.

  8. Eleve lentamente la plataforma del montacargas. No levante el cajón auxiliar a más de 304 mm (12 in) por encima del suelo.

  9. Empuje el montacargas hacia el compartimento auxiliar, manteniendo la plataforma en escuadra con la parte delantera del compartimento. Observe la instrumentación de baja tensión montada en la puerta en otros compartimentos y tenga cuidado de no hacer contacto con ello.

  10. Baje lentamente la plataforma hasta que las cuatro ruedas auxiliares del cajón entren en pleno contacto con los carriles de extensión.

  11. Quite las correas de elevación de las cuatro armellas del cajón auxiliar.

  12. Empuje el montacargas hacia atrás hasta que se libere completamente de los carriles extendidos.

  13. Baje la plataforma hasta el suelo y bloquee el montacargas con el freno de bloqueo de pedal.

  14. Quite las armellas del cajón auxiliar.

  15. Deslice el cajón auxiliar en el compartimento hasta la posición de desconectado.

    NOTA: Empuje el cajón, en la zona cercana a la palanca negra, situada en la parte frontal, inferior y central del cajón, para mover el cajón a la posición de desconectado de los carriles de extensión (consulte las figuras Características de los compartimentos y cajones de TAC y Características de los compartimentos y cajones TT).

    Cuando no está instalado un mecanismo de inserción/extracción: La flecha de la placa colocada en el centro y en la parte inferior del cajón debe coincidir con el símbolo de desconectado de la etiqueta situada en el suelo del compartimiento (consulte las figuras Características de los compartimentos y cajones de TAC y Características de los compartimentos y cajones TT.

    Cuando está instalado un mecanismo de inserción/extracción Localice el tornillo de desmontaje del mecanismo de inserción/extracción situado en el centro, en la parte inferior del cajón auxiliar y utilice una herramienta para atornillar el cajón auxiliar en el sistema de inserción/extracción del compartimento (consulte las figuras Características de los compartimentos y cajones de TAC y Características de los compartimentos y cajones TT, además de la tabla Valor del par de apriete de los tornillos del tablero de fuerza).

    El cajón auxiliar está ahora listo para otros procedimientos de funcionamiento e instalación. Para obtener más información, consulte las secciones Funcionamiento del cajón TAC y TT y Instalación de cajones TAC y TT.

  16. Empuje los carriles de extensión por completo en el compartimento.

  17. Mueva el montacargas SureSeT a su lugar de almacenamiento.

Gabinete de pruebas (opcional)

Se proporciona un gabinete de prueba con montaje en la pared de manera opcional, siempre y cuando esté mencionado en las especificaciones del cliente. El gabinete de pruebas cuenta con los siguientes elementos:

  • pequeño gabinete con interruptor de encendido y apagado

  • luz ámbar que se ilumina cuando el equipo está encendido

  • luz roja que se ilumina cuando el interruptor automático está cerrado

  • luz verde que se ilumina cuando el interruptor automático está abierto

  • Pulsadores de CLOSE (cierre) y OPEN (apertura)

  • Cable de 2,4 m (8 ft) con un receptáculo de desconexión secundario que se puede conectar directamente al enchufe de desconexión secundario en la parte superior del interruptor automático

NOTA: Es posible que algunas combinaciones de accesorios de los interruptores no funcionen con el gabinete de pruebas.

Consulte los planos del pedido del cliente para conocer las conexiones de alimentación externas y los requisitos necesarios para el gabinete. Se proporciona un bloque de terminales conveniente dentro del gabinete de prueba para estas conexiones.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.