DOCA0236DE-00

TeSys island-Projekt in SPS hochladen

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um das TeSys island-Projekt in die SPS hochzuladen:

Schritt

Maßnahme

1

Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem PC und der SPS her, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

  • Stellen Sie über die IP-Adresse eine Verbindung zur SPS her.

  • Schließen Sie das USB-Erdungskabel (BMXXCAUSBH018) am PC und am Front-Bedienfeld der SPS M580 an.

2

Klicken Sie auf der Symbolleiste auf das Verbinden-Symbol ().

3

Klicken Sie auf der Symbolleiste auf das Herunterladen-Symbol ().

Ergebnis: Das Fenster Transfer Project to PLC (Projekt in SPS übertragen) wird auf dem Bildschirm angezeigt.

4

Klicken Sie auf Transfer (Übertragen).

Ergebnis: Das TeSys island-Projekt wird in die SPS hochgeladen.

5

Doppelklicken Sie im Fenster DTM Browser (DTM-Browser) auf die CPU.

Ergebnis: Das Kommunikationsfenster wird auf dem Bildschirm angezeigt.

6

Wählen Sie Channel Properties > IP Address Source (PC) (Kanaleigenschaften > IP-Adressquelle [PC]) aus und klicken Sie auf OK.

7

Rechtsklicken Sie im Fenster DTM Browser auf den CPU-Namen und wählen Sie Connect (Verbinden) aus.

8

Rechtsklicken Sie im Fenster DTM Browser auf das TeSys island-Gerät und wählen Sie Connect aus.

9

Sie können gemäß Ihren spezifischen Anforderungen einen der folgenden Schritte auswählen, um das TeSys island zu konfigurieren:

  • Wenn das TeSys island bereits konfiguriert wurde und der Benutzer keine neue Konfiguration hochladen möchte, rechtsklicken Sie im Fenster DTM Browser auf das TeSys island-Gerät und wählen Sie Load data from device (Daten von Gerät laden) aus.

  • Wenn das TeSys island noch nicht konfiguriert wurde und der Benutzer eine neue Konfiguration hochladen möchte, führen Sie nach Bedarf eine der folgenden Maßnahmen aus:

    • Doppelklicken Sie im Fenster DTM Browser auf das TeSys island-Gerät und konfigurieren Sie das Gerät.

    • Rechtsklicken Sie im Fenster DTM Browser auf das TeSys island-Gerät und klicken Sie auf Device menu > Additional functions > Import > Import TeSys island Configurator Format (Gerätemenü > Zusätzliche Funktionen > Importieren > TeSys island-Konfigurator-Format importieren), um die Konfigurationsdateien zu importieren.

      Ergebnis: Die neue Konfiguration wird in die Software importiert.

10

Doppelklicken Sie im Fenster DTM Browser auf das TeSys island-Gerät und wählen Sie Store data to device (Daten auf Gerät speichern) aus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?