DOCA0236ZH-00

上传 TeSys island 项目至 PLC

执行以下步骤将 TeSys island 项目上传到 PLC:

步骤

操作

1

通过执行以下步骤之一在 PC 和 PLC 之间建立连接:

  • 使用 IP 地址连接到 PLC。

  • 在 PC 和 PLC M580 的前面板之间连接 USB 地线 (BMXXCAUSBH018)。

2

单击工具栏上的“连接”按钮 ()。

3

单击工具栏上的“下载”按钮 ()。

结果:Transfer Project to PLC(传送项目至 PLC)窗口显示在屏幕中。

4

单击 Transfer(传送)

结果:TeSys island 项目已上传到 PLC。

5

双击 DTM Browser(DTM 浏览器)窗口中的 CPU。

结果:通讯窗口显示在屏幕中。

6

选择 Channel Properties(通道属性) > IP Address Source (PC)(IP 地址源 (PC)),然后单击 OK(确定)

7

右键单击 DTM Browser(DTM 浏览器)窗口中的 CPU 名称并选择 Connect(连接)

8

右键单击 DTM Browser(DTM 浏览器)窗口中的 TeSys island 设备并选择 Connect(连接)

9

根据具体需求,您可以选择以下步骤之一来配置 TeSys island

  • 如果已配置 TeSys island 且用户不希望上传新配置,则右键单击 DTM Browser(DTM 浏览器)窗口中的 TeSys island 设备并选择 Load data from device(从设备加载数据)

  • 如果尚未配置 TeSys island 且用户希望上传新配置,请根据需要执行下列步骤之一:

    • 双击 DTM Browser(DTM 浏览器)窗口中的 TeSys island 设备并配置设备。

    • 右键单击 DTM Browser(DTM 浏览器)窗口中的 TeSys island 设备,然后单击 Device menu(设备菜单) > Additional functions(附加功能) > Import(导入) > Import TeSys island Configurator Format(导入 TeSys island 配置格式),以导入配置文件。

      结果:新配置被导入到软件中。

10

双击 DTM Browser(DTM 浏览器)窗口中的 TeSys island 设备并选择 Store data to device(存储数据至设备)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?